Comunicati stampa

La struttura di collaudo NZEB (Net Zero Energy Building) "SUSTIE" di Mitsubishi Electric ottiene la certificazione di "livello platino" WELL

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3540

  • Struttura di collaudo NZEB (Net Zero Energy Building) "SUSTIE"

  • CERTIFICAZIONE WELL PLATINO


TOKYO, 29 luglio 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che la sua struttura di collaudo NZEB (Net Zero Energy Building) "SUSTIE®" ha ottenuto la certificazione di "livello platino" WELL Building Standard™, una certificazione internazionale che valuta in che misura l'ambiente di un edificio sostiene il benessere dei suoi occupanti.
Si prevede che i miglioramenti negli ambienti di lavoro diventeranno sempre più importanti in futuro non solo come mezzo per migliorare la salute e la produttività dei dipendenti, ma anche come fattore per l'assunzione di nuovi dipendenti. La struttura SUSTIE ha già ricevuto la valutazione massima di 5 stelle BELS (☆☆☆☆☆) e la certificazione Net Zero Energy Building (ZEB) dal Building-Housing Energy-Efficiency Labeling System (BELS) in Giappone e la valutazione massima di livello "S" dal CASBEE Wellness Office. Ciò conferma che SUSTIE ha raggiunto un elevato livello di risparmio energetico e offre un ambiente di lavoro confortevole.
Oltre a questi riconoscimenti, grazie alla certificazione di "livello platino" WELL, ovvero il livello massimo, la struttura SUSTIE è stata certificata secondo gli standard mondiali come un edificio che migliora la salute e il comfort dei suoi occupanti. Si tratta della prima struttura in Giappone a ottenere la certificazione BELS, CASBEE Wellness Office e WELL ai livelli massimi*.
Inoltre, nel luglio 2021 SUSTIE ha raggiunto lo standard globale "WELL Health-Safety Rating™**, pianificato in risposta alla diffusione della nuova infezione da Coronavirus, certificandola come una struttura gestita in modo tale da mostrare interesse per la salute, la sicurezza e il benessere delle persone.
Mitsubishi Electric continuerà a perseguire ulteriori miglioramenti in termini di efficienza delle apparecchiature per l'edilizia e per la gestione dell'energia, nonché per quanto riguarda il comfort e la salute, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di una società sostenibile al fine di realizzare il concetto ZEB+®, un approccio che l'azienda sta sostenendo e che incoraggia l'aggiornamento degli edifici con strutture che promuovono produttività, comfort e praticità e che supportano la continuità aziendale.


  1. * Secondo le ricerche di Mitsubishi Electric alla data del 29 luglio 2022
  2. **
    Un sistema di valutazione della protezione dalle malattie infettive offerta da edifici e strutture, malattie come il nuovo Coronavirus e altre emergenze, in base a standard globali (A destra: il marchio di WELL Health-Safety Rating)

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti