Comunicati stampa

La struttura di collaudo NZEB (Net Zero Energy Building) di Mitsubishi Electric porta il consumo energetico di esercizio a valori inferiori allo 0%La nuova tecnologia operativa ZEB riduce il consumo energetico primario standard del 115% nel primo anno

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3453

TOKYO, 15 novembre 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che SUSTIE®, la sua struttura di collaudo NZEB (Net Zero-Energy Building), lanciata nel 2020 presso l'Information Technology R&D Center (Kamakura, Prefettura di Kanagawa), ha consentito di ridurre il consumo energetico a valori inferiori allo 0%; ciò significa che è stata prodotta più energia di quella consumata durante il suo primo intero anno di attività. La struttura, un edificio per uffici di medie dimensioni con spazio calpestabile di più di 6.000 m2 e dotato di pannelli solari, ha implementato la tecnologia operativa ZEB per ottimizzare le operazioni, registrando una riduzione del 115% del consumo energetico rispetto al consumo energetico primario standard, come specificato nella legge giapponese sulla conservazione dell'energia degli edifici (i valori variano in base all'area geografica e alla destinazione d'uso degli edifici). I risultati dimostrano che un esercizio con caratteristiche ZEB è possibile anche nelle aree urbane ad alta densità e che è possibile mantenere un ambiente di lavoro molto confortevole e produttivo.

  • Struttura di collaudo ZEB SUSTIE

  • Energia primaria annuale

Subito dopo l'inizio dell'attività di SUSTIE, è stata implementata la nuova tecnologia operativa ZEB per simulare l'uso di apparecchiature per edifici, quali sistemi di aria condizionata e illuminazione, inclusi i valori di temperatura e luminosità, per prevedere il consumo energetico e i livelli di comfort nel periodo di un anno. Con la tecnologia sono state svolte simulazioni ripetute in combinazione con una tecnologia di ottimizzazione multi-obiettivo che si avvale della tecnologia di intelligenza artificiale (IA) di proprietà di Mitsubishi Electric, Maisart®1 per elaborare un piano operativo per l'edificio in grado di bilanciare il consumo energetico e il comfort per gli esseri umani; i risultati si sono concretizzati in una produzione di energia di 571,75 MJ/m2, un consumo energetico di 366,07 MJ/m2 e un bilancio energetico pari a -205,68 MJ/m2 (tutte cifre annuali).
È stato dimostrato che la tecnologia riduce il tempo necessario per l'impostazione dei parametri della struttura nel processo per tentativi ed errori, quali temperature, velocità di attenuazione della luce, ecc., per ogni stanza. In questo modo l'edificio ha potuto raggiungere il livello di esercizio ZEB nel primo anno, a partire dal primo giorno di occupazione (dal 19 ottobre 2020 al 18 ottobre 2021).

  1. 1Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (L'IA di Mitsubishi Electric crea la tecnologia d'avanguardia). Maisart

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti