Comunicati stampa

Mitsubishi Electric lancia l'ascensore NEXIEZ-MRL Versione 2Il nuovo sistema di porte migliora l'efficienza operativa e si avvale di soluzioni anti-virus per garantire la sicurezza dei passeggeri

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3446

TOKYO, 25 ottobre 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio dell'ascensore NEXIEZ-MRL Versione 2, caratterizzato da specifiche tecniche più avanzate rispetto al modello NEXIEZ-MRL, ascensore senza locale macchine che rappresenta la colonna portante dell'azienda sui mercati esteri. Oltre alla maggiore efficienza operativa, questo nuovo modello contribuirà al miglioramento della sicurezza, del comfort e della comodità dei passeggeri, grazie alla presenza di soluzioni anti-virus che soddisfano le esigenze richieste dalla "nuova normalità". Le vendite avranno inizio il 29 ottobre e l'azienda punta a un obiettivo di ordini di 5.000 unità all'anno nei mercati esteri.

Ascensore NEXIEZ-MRL Versione 2 di Mitsubishi Electric

Caratteristiche principali

  1. 1)Il nuovo sistema di porte aumenta l'efficienza operativa
    • Il sistema di porte a movimento rapido riduce i tempi di apertura e chiusura delle porte, aumentando l'efficienza di trasporto di circa il 12%1, con conseguente riduzione del tempo di attesa medio di circa il 14%.1
    • Il sensore del sistema di chiusura rapida riduce il tempo di apertura delle porte se non rileva passeggeri nell'atrio ascensori. Il tempo di attesa medio viene ridotto di circa il 24%1 se combinato con i vantaggi del sistema di porte a movimento rapido.
    1. 1Rispetto al modello precedente di ascensore NEXIEZ-MRL. Simulazione con 2 cabine, ciascuna delle quali con 13 persone, a 1 m/sec e con 4 fermate.
      La simulazione per l'efficienza di trasporto ha una durata di 5 minuti.
  2. 2)Soluzioni anti-virus per la sicurezza e il comfort dei passeggeri
    • I nuovi ascensori sono dotati di soluzioni contro la contaminazione, ad esempio i ventilatori per circolazione dotati di Plasma Quad™2 e le protezioni antivirali e antibatteriche per i pulsanti, al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri e una corsa confortevole.
    • I passeggeri possono chiamare l'ascensore da remoto e selezionare il piano di destinazione utilizzando il proprio smartphone, per usufruire di un trasporto "senza contatto" molto rassicurante.
    1. 2Tecnologia originale di Mitsubishi Electric. Tramite la scarica del campo elettrico vengono eliminate le sostanze contaminanti presenti nell'aria, quali virus, batteri e pollini.
  3. 3)Consente l'utilizzo da parte di robot mobili e presenta quattro nuovi progetti, aumentando il valore dell'immobile
    • I nuovi modelli sono stati progettati per consentire l'uso degli ascensori da parte di robot che possono eseguire operazioni relative alla sicurezza dell'edificio, alla pulizia e al trasporto; inoltre possono essere integrati nei sistemi di gestione degli edifici di vari produttori3, permettendo di risparmiare sulla manodopera e contribuendo all'efficienza operativa dell'edificio.
    • I quattro nuovi stili di progettazione delle cabine si basano sui risultati di una ricerca svolta sul mercato globale e sono "LUXURY", "NATURAL", "COMFORT" e "MODERN", studiati per creare un ambiente confortevole per i passeggeri.
    • Le varianti di progettazione includono pannelli di controllo e pulsanti nell'atrio caratterizzati da colore nero e placche di lusso testurizzate.
    1. 3Con il limite per i modelli conformi agli standard aziendali.

Dettagli sulle vendite

Nome prodotto Utilizzo Capacità Velocità Prezzo Sede di
produzione
Lancio Obiettivi di
vendite annuali
NEXIEZ-MRL
Versione 2
Passeggeri Da 450 a
1.000 kg
1 m/s ~
1,75 m/s
Previo preventivo Tailandia 29 ottobre
2021
5.000 unità

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti