Comunicati stampa

Mitsubishi Electric fornirà ascensori a 2 grandi complessi di lusso in IndiaUtilizzo sicuro e confortevole grazie al funzionamento "touchless" e al monitoraggio remoto

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3406

TOKYO, 21 aprile 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che la sua controllata Mitsubishi Elevator India Private Limited (IMEC) ha concluso un importante ordine per la fornitura di ascensori ai complessi di lusso Commerzone Madhapur e Altimus di proprietà di K RAHEJA CORP, società di sviluppo leader in India. L'ordine comprende 72 ascensori, tra cui 37 modelli ad alta velocità. Gli ascensori incorporano il sistema di assegnazione in base alla destinazione (Destination Oriented Allocation System, DOAS) di Mitsubishi Electric per soddisfare le esigenze di funzionamento "touchless" dovute al COVID-19 e per garantire un trasporto verticale sicuro e affidabile, supportato dai contratti di assistenza del sistema integrato di manutenzione globale dell'azienda.

  • Rendering di Commerzone Madhapur

  • Rendering di Altimus

Caratteristiche del prodotto

  1. 1)Sistema di assegnazione in base alla destinazione (Destination Oriented Allocation System, DOAS) per prevedere la destinazione degli ascensori
    • Il DOAS registra automaticamente il piano di destinazione quando un utente posiziona la propria scheda ID su un lettore situato all'accesso di sicurezza o nella lobby degli ascensori.
    • Coloro che devono raggiungere lo stesso piano sono indirizzati allo stesso ascensore in modo da ridurre il numero di fermate, accorciare i tempi di utilizzo e migliorare l'efficienza operativa.
    • La capacità preimpostata previene gli assembramenti e la diffusione delle infezioni.
  2. 2)Sistema integrato di manutenzione globale M's BRIDGE™
    • I potenziali problemi vengono identificati in anticipo e in modo automatico attraverso il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
    • I tempi di fermo degli ascensori vengono ridotti raccogliendo e analizzando i dati operativi, contribuendo a migliorare la sicurezza, la tranquillità e la comodità per i clienti.

Panoramica dei progetti

Complesso Commerzone Madhapur Altimus
Ubicazione Hyderabad, stato di Telangana, India Mumbai, stato di Maharashtra, India
Uso Uffici IT e strutture commerciali
Proprietario K RAHEJA CORP
Prodotti
(72 unità)
  • Ascensori ad alta velocità: 18 unità
     (max 210 m/m)
  • Ascensori standard: 29 unità
  • DOAS
  • Ascensori ad alta velocità: 19 unità (max 360 m/m)
  • Ascensori standard: 6 unità
  • DOAS con controllo di sicurezza
Assistenza Sistema integrato di manutenzione globale M's BRIDGE™ (tutte le unità; contratto TBA)
Spedizioni Da marzo 2021 Da agosto 2021

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti