Comunicati stampa

Mitsubishi Electric si prepara a lanciare il sensore a infrarossi a diodo termico da 80x60 pixelIdentifica i tipi di fonti di calore e il comportamento umano in un'ampia area e con un'elevata precisione

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3401

TOKYO, 10 marzo 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo: 6503) ha annunciato oggi che il 1º luglio aggiungerà alla sua linea MelDIR (Mitsubishi Electric Diode InfraRed) un nuovo sensore termico con un ampio campo visivo e un'elevata densità di pixel (80x60) per applicazioni quali sicurezza, riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC), conteggio delle persone, edifici intelligenti e scanner termici. Il nuovo sensore MelDIR distingue con precisione gli esseri umani dalle altre fonti di calore e consente di identificare comportamenti umani specifici, come camminare, correre o alzare le mani.

Nuovo sensore a infrarossi a diodo termico MelDIR (80x60 pixel)

Caratteristiche del prodotto

  1. 1) Ampio campo visivo e alta risoluzione in pixel
    • L'ampio campo visivo (78°x53°) e l'alta densità di pixel (80x60) supportano l'elaborazione accurata dei dati a infrarossi.
    • Rispetto al sensore MelDIR tradizionale da 80x32 pixel, l'area di rilevamento è da 2 a 4 volte più grande e la risoluzione termica di 100 mK, o 0,1 °C, è simile.
    • La dimensione ridotta dei pixel del sensore a infrarossi a diodo termico consente di ottenere le stesse dimensioni del package del sensore MelDIR tradizionale da 80x32 pixel.
  2. 2) Qualità superiore delle immagini grazie alla frequenza dei fotogrammi più rapida e alla correzione della sensibilità ottimizzata
    • Rispetto a un sensore MelDIR tradizionale da 80x32 pixel, la frequenza dei fotogrammi è doppia e la correzione della sensibilità è ottimizzata per l'area circostante, per produrre immagini termiche di qualità superiore.
    • L'identificazione accurata di fonti di calore in rapido movimento supporta le applicazioni di prevenzione dei crimini, conteggio delle persone, rilevamento di animali e così via.
  3. 3) Strumenti di supporto per gli utenti per ridurre i tempi di sviluppo
    • I clienti possono utilizzare esempi di applicazioni, kit di valutazione, codici di riferimento e progetti di riferimento specifici per le applicazioni per supportare valutazioni dei campioni, pianificazione dei prodotti e sviluppo dei prodotti.

Fig. 1 Confronto tra le aree di rilevamento del sensore MelDIR convenzionale e del nuovo sensore


Fig. 2 Immagini termiche acquisite con il nuovo prodotto


Fig. 3 Kit di valutazione

Specifiche generali

Modello MIR8060B1 MIR8032B1
Pixel 80 x 60 80 x 32
Campo visivo 78° x 53° (tipico) 78° x 29° (tipico)
Frequenza fotogrammi 4 / 8 fps (selettiva) 4 fps (fissa)
Risoluzione temp. (NETD) 100 mK (tipica)
Tensione di esercizio 3,3 V
Consumo di corrente ≤50 mA
Dimensioni del prodotto 19,5 x 13,5 x 9,5 mm
Gamma di temp. rilevabile Da -5 a 60 °C
Interfaccia Interfaccia periferica seriale (SPI)

Contesto

I sensori a infrarossi che misurano le temperature rilevando la radiazione a infrarossi degli oggetti sono già ampiamente utilizzati per la sicurezza, gli impianti HVAC, il conteggio delle persone, gli edifici intelligenti e gli scanner termici. Tuttavia, è in crescita la domanda di sensori che offrono un'elevata risoluzione termica e un'alta densità di pixel per distinguere gli esseri umani dalle altre fonti di calore e per identificare comportamenti umani specifici. Per soddisfare questa crescente domanda, Mitsubishi Electric lancerà presto un nuovo sensore MelDIR con un ampio campo visivo (78°x53°) e una risoluzione elevata sia in termini di pixel (80x60) che di temperatura (100 mK).

Sensibilizzazione ambientale

Questo prodotto è conforme alle direttive RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances) 2011/65/UE e 2015/863(UE) per apparecchiature elettriche ed elettroniche.


Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti