Comunicati stampa

Mitsubishi Electric lancia la serie di robot collaborativi MELFA ASSISTALo strumento di programmazione intuitivo consente un avvio rapido del sistema e un costo totale di proprietà ridotto

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3354

TOKYO, 20 maggio 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 21 maggio lancerà la serie di robot MELFA ASSISTA in grado di collaborare con gli esseri umani sulla base di funzioni di sicurezza come il rilevamento delle collisioni e la rigida conformità agli standard internazionali di sicurezza e robotica ISO 10218-1 e ISO/TS15066. Insieme alla serie di robot verrà introdotto anche un software di progettazione intuitivo, RT VisualBox, per l'implementazione rapida e semplice del sistema. I clienti utilizzeranno MELFA ASSISTA e RT VisualBox per ottenere una produzione più efficiente, ridurre il costo totale di proprietà dei sistemi di produzione robotici e soddisfare le nuove esigenze di distanziamento dei lavoratori nei siti di produzione.

  • Robot collaborativi serie MELFA ASSISTA

  • Software di progettazione robotica RT VisualBox

Caratteristiche principali

  1. 1)Sviluppo semplificato delle applicazioni grazie alla programmazione intuitiva dei diagrammi di flusso
    • Lo strumento di programmazione RT VisualBox, sviluppato da Mitsubishi Electric, consente di creare in modo intuitivo sequenze operative, collegando vari diagrammi a blocchi in catene di eventi, incluso il collegamento con altri dispositivi come le mani e le telecamere del robot. I tempi rapidi di progettazione e sviluppo dei programmi contribuiscono a ridurre il costo totale di proprietà del sistema.
  2. 2)Tempi rapidi di configurazione del robot tramite un pannello di controllo dedicato
    • I movimenti del robot possono essere programmati e registrati rapidamente per mezzo di un pannello di controllo dedicato posto sul braccio del robot, in modo da eliminare i pannelli di apprendimento separati (teaching boxes)* necessari per i robot industriali tradizionali.
    • Il pannello di controllo è caratterizzato da un design semplice, con un numero minimo di pulsanti, per una maggiore facilità di utilizzo, consentendo anche agli utenti meno esperti di configurare il sistema senza problemi.
    1. *Dispositivi di input e di controllo per la creazione, la registrazione e l'implementazione di programmi di movimento
  3. 3)Monitoraggio semplice dello stato del robot tramite una spia a LED
    • Sul braccio del robot è presente una brillante e pratica spia a LED, di facile lettura, che utilizza diversi colori per indicare i vari stati del robot, che contribuisce a limitare il costo totale di proprietà eliminando la necessità di dispositivi di monitoraggio tradizionali.

Pianificazione dei rilasci

Prodotto Modello Specifica Rilascio Obiettivi di vendita annuali
Robot collaborativo MELFA ASSISTA RV-5AS-D Capacità di carico di 5 kg e movimento a 6 assi 21 maggio 2020 1.000 unità
Software di progettazione RT VisualBox 3G-30C-WINJ/E. Compatibile con Windows 10 1.000 set

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti