Comunicati stampa

Mitsubishi Electric si prepara a lanciare i moduli TFC-LCD WVGA a colori da 7 pollici con antenna NFC (Near-Field Communication) e pannello touchscreen capacitivo proiettato Ideali per una vasta gamma di applicazioni quali i terminali dei sistemi di controllo degli accessi

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3329

AGGIORNATO al 20 febbraio 2020 - Sebbene Mitsubishi Electric al momento del comunicato stampa originale prevedeva di partecipare e presentare il nuovo prodotto all'Embedded World a Norimberga, Germania, dal 25 al 27 febbraio 2020, è stato deciso di non partecipare.

TOKYO, 23 gennaio 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio di un modulo TFC-LCD WVGA a colori da 7 pollici dotato di antenna NFC1 a corto raggio e pannello touchscreen capacitivo proiettato. Il nuovo modulo è progettato per l'utilizzo in una vasta gamma di applicazioni, tra cui i terminali dei sistemi di controllo degli accessi. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 31 marzo 2020, attraverso i vari uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.

  1. 1.Near-Field Communication: standard per le comunicazioni a corto raggio che consente la comunicazione quando i dispositivi si avvicinano o entrano in contatto tra loro

Modulo TFT-LCD a colori di Mitsubishi Electric con pannello touchscreen capacitivo proiettato Modello AN070MC11ADA11

Con le loro antenne NFC integrate, i nuovi moduli garantiscono risparmio di spazio, maggiore facilità di utilizzo e l'incremento della distribuzione di servizi e dispositivi abilitati a NFC.

I nuovi prodotti saranno esposti in occasione dell'Embedded World 2020 a Norimberga, Germania, dal 25 al 27 febbraio.

Caratteristiche del prodotto

  1. 1)L'antenna NFC incorporata consente di risparmiare spazio e migliora la fruibilità dell'apparecchiatura
    • L'antenna NFC incorporata elimina la necessità di un'antenna NFC esterna, contribuendo a ridurre al minimo lo spazio per l'apparecchiatura
    • Il design ottimale dell'antenna NFC consente la comunicazione attraverso schermi LCD; questi mostrano la posizione precisa sullo schermo dove l'utente deve posizionare la carta contactless o lo smartphone, consentendo un funzionamento facile e intuitivo
  2. 2)L'angolo di visione estremamente ampio, l'elevata luminosità e il contrasto ne consentono l'utilizzo in una vasta gamma di siti e applicazioni
    • Garantisce un angolo di visione estremamente ampio di 176 gradi verticalmente e orizzontalmente, elevata luminosità (1040 cd/m2) ed elevato contrasto (1000:1)
    • Per l'utilizzo all'aperto e in altri ambienti luminosi
  3. 3)Una soluzione completa che include una vasta gamma di opzioni tra cui pannelli touchscreen
    • Fornisce una soluzione completa, tra cui modulo TFT-LCD, antenna NFC, pannello touchscreen e scheda di controllo
    • Offre una serie di opzioni, ad esempio optical bonding2, che garantisce un'eccellente visibilità anche in ambienti esterni e in altri ambienti luminosi, un vetro protettivo rinforzato con bassa capacità riflettente, trattato per resistere alle impronte digitali
    1. 2.Una struttura nella quale un modulo TFT a cristalli liquidi, un sensore pannello touchscreen e un vetro protettivo sono saldati insieme con la resina.

Programma di vendita

Prodotto Modello Dimensioni display Risoluzione Spedizioni dei campioni
Moduli TFT-LCD con antenna NFC e pannelli touchscreen capacitivi proiettati AN070MC11ADA11 7,0 pollici WVGA 31 marzo 2020

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti