Comunicati stampa

Mitsubishi Electric lancia l'ascensore MOVE nel mercato europeoIl modello è progettato in maniera specifica per gli edifici residenziali e per uffici con un numero medio o limitato di piani

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3317

TOKYO, 1° novembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo modello di ascensore MOVE, caratterizzato da tempi di consegna brevi, risparmio di spazio e basso impatto ambientale; è adatto per l'uso negli edifici residenziali e per uffici con un numero medio o limitato di piani presenti in Europa. Lo sviluppo e la produzione sono gestiti dalla consociata europea Mitsubishi Elevator Europe B.V. (EMEC), che si occuperà di commercializzare il modello nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Francia e in altri paesi europei, con un obiettivo di vendite annuali di 1.500 unità nell'anno fiscale che si concluderà a marzo del 2026.

Ascensore MOVE per il mercato europeo

Caratteristiche principali del modello MOVE

  1. 1)Tempi di consegna brevi grazie alla produzione locale e alla struttura semplificata del prodotto
    • Tempi di produzione e di trasporto ridotti grazie alla produzione locale che utilizza fornitori di componenti europei
    • La struttura semplificata del prodotto permette di realizzare installazioni più rapide grazie alla riduzione dei tempi di misurazione in loco
  2. 2)Prodotto caratterizzato da un approccio sensibile all'ambiente, adatto per le richieste del mercato europeo
    • Il design del prodotto si basa sul concetto di progettazione Cradle to Cradle®* che mira a ridurre l'impatto ambientale durante l'intero il ciclo di vita del prodotto, dalla selezione delle materie prime, al riciclaggio di fine servizio
    • Ottimizzato per un'efficienza energetica equivalente a una classe A** di massimo livello, secondo lo standard VDI 4707***
    1. *Una produzione che sostiene l'ambiente globale e la biodiversità eliminando il concetto di rifiuti, per tenere i materiali all'interno di un ciclo perpetuo di utilizzo e riutilizzo, da un prodotto all'altro
    2. **In base a una ricerca interna (specifiche tipiche: capacità 1050 kg, 6 fermate, 1,0 m/s). Le classi effettive vengono determinate utilizzando le apparecchiature installate e possono variare in base alle specifiche dell'ascensore/dell'edificio
    3. ***Standard di efficienza energetica per gli ascensori pubblicato dall'Associazione degli ingegneri tedeschi. Le classificazioni variano da A (massimo) a G e indicano le prestazioni energetiche

Panoramica del lancio

Nome prodotto Uso Capacità
(Persone)
Velocità Lancio Prezzo
MOVE Passeggeri Da 630 a 1050 kg
(da 8 a 14)
1,0 m/s o 1,6 m/s 1° novembre 2019 Previo preventivo


Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti