Comunicati stampa

Mitsubishi Electric lancia la versione a costi contenuti del circuito integrato ad alta tensione (600 V) con driver a mezzo ponteUna combinazione di prezzi competitivi ed elevata resistenza ai disturbi

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3301

TOKYO, 10 settembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio imminente di un circuito integrato ad alta tensione (600 V) (HVIC) con driver a mezzo ponte e a costi contenuti che offre prezzi ridotti e un'elevata resistenza ai disturbi, mettendo in risalto le funzioni di base. Si prevede che il nuovo circuito integrato ad alta tensione (HVIC), progettato per i circuiti che azionano i semiconduttori di potenza nei sistemi di inverter a bassa capacità, consentirà di ridurre il consumo energetico degli elettrodomestici, delle biciclette elettriche e delle apparecchiature industriali. Le vendite avranno inizio il 18 ottobre 2019.

Nuovo HVIC da 600 V a costi contenuti (M81776FP)

La domanda di circuiti integrati ad alta tensione (HVIC) che azionano i semiconduttori di potenza nei sistemi di inverter per l'uso nei sistemi di controllo dei motori è in crescita, poiché questi dispositivi contribuiscono al risparmio di energia e al miglioramento delle prestazioni dei prodotti di consumo e delle apparecchiature industriali. I circuiti integrati ad alta tensione (HVIC) di Mitsubishi Electric combinano alta affidabilità, convenienza e un design compatto.

Programma di vendita

Prodotto Modello Specifica Rilascio
HVIC da 600 V M81776FP 600 V / -0,35 A, +0,2 A 18 ottobre 2019

Caratteristiche del prodotto

  1. 1)La soluzione HVIC a costi contenuti, con elevata resistenza ai disturbi contribuisce all'affidabilità dei sistemi di inverter
    • Il design del circuito ottimizzato e i materiali pensati in modo razionale aiutano a ridurre il prezzo
    • Il miglioramento dell'affidabilità del sistema assicura un'elevata resistenza ai disturbi, grazie all'uso di uno strato incorporato che elimina i malfunzionamenti di chiusura in fase di commutazione (lo strato di diffusione a bassa resistenza direttamente sotto l'elemento riduce l'impedenza sotto all'elemento, eliminando così i malfunzionamenti dovuti all'influenza reciproca di tutti gli elementi)
    • I circuiti flottanti ottimizzati migliorano la precisione di trasmissione del segnale nei circuiti sul lato alto (circuito ad alta tensione per l'azionamento dei dispositivi del lato alto isolati da terra)
  2. 2)Compatibile con il prodotto M81736FP esistente per eventuali sostituzioni
    • Il profilo esterno compatibile (Small Outline Package (SOP) a 8 pin), il layout dei pin e le proprietà elettriche permettono una sostituzione drasticamente semplificata del prodotto esistente (M81736FP)

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti