Comunicati stampa

Mitsubishi Electric intende lanciare i moduli LCD TFT Wide HD da 10,25, 12,3 e 15,0 pollici per automobiliLe grandi dimensioni e le elevate prestazioni li rendono adatti anche per i sistemi industriali

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3277

TOKYO, 23 aprile, 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi l'imminente lancio di tre nuovi moduli LCD TFT adatti non soltanto per le automobili, ma anche per i sistemi industriali, ad esempio apparecchiature per navi, per l'edilizia e per le macchine agricole che richiedono grandi schermi, alte prestazioni e qualità eccezionale. La vendita avrà inizio il 16 luglio attraverso i vari uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo. I nuovi modelli saranno esposti in occasione della Display Week organizzata da SID (Society for Information Display) nella città statunitense di San José, in California, dal 14 al 16 maggio.

I nuovi moduli LCD TFT a colori di Mitsubishi Electric
(da sinistra: AA103AE01, AA123AF01 e AA150AC01)

Caratteristiche del prodotto

  1. 1) Grandi dimensioni e montaggio posteriore, ideale per gli interni delle automobili
    • Oltre al montaggio posteriore, l'ampio schermo con formato 8:3 di questi modelli può ospitare elementi di visualizzazione quali il quadro strumenti, il pannello centrale e lo schermo della telecamera laterale, ideale per interni di automobili con spazio limitato

  2. 2) Alta risoluzione, angoli di visione estremamente ampi, alta luminosità e ampia gamma di temperature di esercizio
    • Gli schermi ad alta risoluzione da 1.920 (H) x 720 (V) sono in grado di visualizzare grandi volumi di dati con eccezionale chiarezza (10,25 pollici: 200 ppi; 12,3 pollici: 167 ppi e 15,0 pollici: 137 ppi)
    • Gli angoli di visione estremamente ampi di 176 gradi, orizzontali e verticali, l'alta luminosità di 1.000 cd/m2 e un elevato rapporto di contrasto di 1.000:1, assicurano una visibilità eccellente in ambienti luminosi
    • Interessante grafica ottenuta grazie alla riproduzione a colori avanzata (Rapporto NTSC Tip. ≥70%)
    • L'ampia gamma di temperature di esercizio, compresa tra -40 e 85 gradi Celsius, assicura la resistenza del prodotto alle temperature estreme tipiche degli interni delle automobili

  3. 3) Funzione di rilevamento dei guasti e adozione degli standard internazionali per la massima affidabilità
    • La funzione di rilevamento dei guasti integrata nel display LCD migliora la sicurezza di guida
    • Il design basato sullo standard IATF16949 contribuisce a ottenere la massima affidabilità

Programma di vendita

Prodotto Dimensioni Risoluzione Modello Spedizione
Modulo TFT-LCD 10,25 pollici Wide HD AA103AE01 16 luglio 2019
12,3 pollici Wide HD AA123AF01
15,0 pollici Wide HD AA150AC01

Nota

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti