Comunicati stampa

Mitsubishi Electric aggiunge nuove funzioni a "MELFA Smart Plus Card"Manutenzione predittiva e fruibilità dei sensori di forza grazie alla tecnologia di intelligenza artificiale "Maisart"

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3276

TOKYO, 23 aprile 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi la data del 26 aprile 2019 per il rilascio dei prodotti "MELFA Smart Plus Card Pack" e "MELFA Smart Plus Card" con caratteristiche di manutenzione predittiva migliorate e funzioni potenziate dei sensori di forza, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità dei robot industriali serie MELFA-FR. Le nuove funzioni integrano la tecnologia di intelligenza artificiale compatta originale di Mitsubishi Electric, Maisart®,*1e permetteranno di ottenere una riduzione del 60% del "takt time" e del tempo di avvio del sistema, contribuendo, pertanto, all'aumento della produttività negli stabilimenti di produzione.

  1. *1Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (L'IA di Mitsubishi Electric crea la tecnologia d'avanguardia)
  • MELFA Smart Plus Card

  • Inserimento nella serie MELFA-FR

Caratteristiche del prodotto

  1. 1) Riduzione dei tempi di inattività grazie al rilevamento anticipato delle anomalie (manutenzione predittiva)
    • La funzione di manutenzione predittiva utilizza la tecnologia Maisart per rilevare e fornire avvisi anticipati su eventuali anomalie nei prodotti dei sistemi di azionamento*2, integrati nei robot, con conseguente riduzione dei tempi di inattività.
    • Si ottiene una manutenzione predittiva molto accurata semplicemente inserendo la scheda nell'unità di controllo del robot, senza dover aggiungere altri dispositivi o sensori.
    1. *2Trasmissioni, codificatori del motore e batterie per mantenere la memoria delle informazioni sulla posizione

  2. 2) Riduzione del tempo del ciclo grazie alla regolazione automatica dei parametri (sensore di forza migliorato)
    • Maisart regola automaticamente i parametri dei sistemi che utilizzano sensori di forza*3.
    • Il takt time viene ridotto del 60%*4 rispetto a un metodo convenzionale grazie al controllo della pressione esercitata sugli oggetti target; in questo modo è possibile ottenere operazioni più veloci, simili a quelle eseguite dalle esperte mani di un uomo.
    1. *3Trasmissioni, codificatori del motore e batterie per mantenere la memoria delle informazioni sulla posizione
    2. *4Rispetto al valore di riferimento per l'operazione di inserimento del connettore in base alle condizioni stabilite da Mitsubishi Electric

  3. 3) Riduzione del tempo di avvio attraverso la generazione di un programma automatico (sensore di forza migliorato)
    • È sufficiente inserire i punti di inizio e di fine dell'operazione per generare automaticamente un programma che preveda il minor tempo di funzionamento.
    • Riduzione del tempo di avvio del sistema del 60%*4 rispetto a un metodo convenzionale.

Pianificazione dei rilasci

Nome prodotto Nome del modello Specifiche generali Prezzo Data di rilascio Obiettivi di vendita per l'anno fiscale 2019
MELFA Smart Plus Card Pack 2F-DQ520 Dotato di tutte le sette funzioni*5, incluse la manutenzione predittiva e le funzioni di espansione dei sensori di forza Prezzo da stabilire 26 aprile 200 unità
MELFA Smart Plus Card 2F-DQ521 Una qualsiasi delle funzioni di MELFA Smart Plus Card Pack*5, ad esempio la manutenzione predittiva o l'espansione dei sensori di forza. Prezzo da stabilire
  1. *5 Vedere la Tabella relativa alle Funzioni di MELFA Smart Plus all'interno del documento

Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti