DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3029

Mitsubishi Electric si prepara a lanciare i moduli MOSFET RF al silicio ad alta potenza di uscita per apparecchiature ricetrasmittenti professionali

Il primo modulo MOSFET che consente il montaggio automatico sulle schede a circuito stampato dei ricetrasmettitori professionali

Versione PDF

TOKYO, 15 giugno 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che, a partire dal 1° luglio, metterà in commercio i nuovi moduli MOSFET (transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo) a radiofrequenza (RF) al silicio ad alta potenza di uscita che possono essere montati automaticamente sulle schede a circuito stampato delle apparecchiature radio professionali. Essendo i primi modelli MOSFET nella categoria di potenza da 60 W a offrire questa possibilità (secondo una ricerca svolta da Mitsubishi il 15 giugno), si prevede che questi moduli consentiranno di aumentare la produttività dei fabbricanti di apparecchiature radio professionali poiché si elimina la necessità di viti e di altri processi di montaggio. Saranno disponibili in coppia due tipi di moduli che forniscono i circuiti per il trasmettitore di un'apparecchiatura ricetrasmittente professionale.

Coppia di moduli MOSFET RF al silicio ad alta potenza di uscita

Coppia di moduli MOSFET RF al silicio ad alta potenza di uscita

Gli amplificatori ad alta potenza per le apparecchiature radio professionali vengono solitamente montati nei propri armadietti con delle viti; da tempo venivano richieste soluzioni di montaggio più efficienti. Oltre a rispondere a questa esigenza, i nuovi moduli MOSFET di Mitsubishi Electric aiuteranno a ridurre le dimensioni e il consumo energetico dell'apparecchiatura radio.

Caratteristiche del prodotto

1)
Primo modulo MOSFET a montaggio automatico
- I moduli possono essere montati automaticamente grazie al design resistente al calore che è in grado di sopportare la temperatura della saldatura a riflusso, aumentando in tal modo la produttività della costruzione di apparecchiature radio
2)
Il design ottimizzato dei circuiti riduce le dimensioni, il peso e il consumo energetico (rispetto all'attuale serie RA)
- I circuiti ottimizzati e il design termico consentono di dimezzare l'ingombro dei moduli e riducono a un terzo il peso dell'attuale dissipatore
- Il consumo energetico è stato limitato grazie alla riduzione dell'80% della potenza di ingresso richiesta (attualmente 10 mW) e al miglioramento del 5% dell'efficienza di assorbimento (attualmente il 60% totale)
3)
Sono disponibili due tipi di moduli forniti in coppia per i trasmettitori di apparecchiature radio professionali
- I moduli dello stadio pilota e dello stadio finale vengono forniti in coppia, permettendo ai clienti di non dover progettare i circuiti corrispondenti e aumentando, quindi, ulteriormente la produttività in fase di costruzione
Programma di vendita
Frequenza
operativa
Modello* Specifica Spedizione
Tensione
di esercizio
Potenza
di ingresso
Potenza
di uscita
Efficienza
di potenza
135-175 MHz RA05H1317MS1 12,5 V 10 mW 85 W 60% 1° luglio
RA60H1317MS1
378-470 MHz RA05H3353MS1 53%
RA60H3847MS1
440-527 MHz RA05H3353MS1 52%
RA60H4453MS1
*Codice superiore: modulo dello stadio pilota; codice inferiore: modulo dello stadio finale

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.