DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3020

Mitsubishi Electric inizia la fornitura di campioni dei moduli IPM serie G1 con IGBT di settima generazione

Riduzione della perdita di potenza e maggiore affidabilità delle apparecchiature industriali

Versione PDF

TOKYO, 13 aprile 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che inizierà a consegnare i primi campioni del proprio modulo di potenza intelligente (IPM1) serie G1, una gamma dotata di transistor bipolari a gate isolato (IGBT) di settima generazione comprendente tre diversi package e 52 modelli in totale. I nuovi moduli assicurano una riduzione della perdita di potenza e una maggiore affidabilità per gli inverter multiuso, i servoamplificatori, gli ascensori e altre apparecchiature industriali. Le spedizioni inizieranno nel mese di maggio.

I moduli saranno esposti in occasione delle principali fiere, inclusa MOTORTECH JAPAN 2016 durante l'evento TECHNO-FRONTIER 2016, dal 20 al 22 aprile in Giappone.

1 Modulo di potenza intelligente: modulo con funzioni avanzate dotato di IC appositamente concepiti che svolgono funzioni di autoprotezione

Modulo IPM serie G1 Package A

Modulo IPM serie G1 Package A

Modulo IPM serie G1 Package B

Modulo IPM serie G1 Package B

Modulo IPM serie G1 Package C

Modulo IPM serie G1 Package C

Caratteristiche del prodotto

1)
Perdita di potenza ridotta grazie a IGBT e diodi ottimizzati
-Il chip CSTBTTM 2 di settima generazione assicura perdite di potenza inferiori e minori interferenze elettromagnetiche.
- Il chip del diodo RFC (Relaxed Field of Cathode)3, che viene realizzato con un nuovo processo di diffusione sul lato posteriore, consente di ottenere una bassa perdita di potenza e la soppressione dei picchi della tensione di recupero.
2 Chip IGBT originale Mitsubishi Electric con effetto memoria dei portatori di carica
3 Lo strato P viene parzialmente aggiunto sul lato del catodo e l'iniezione nel foro avviene durante il periodo di recupero per ammorbidire la forma dell'onda e sopprimere i picchi di tensione

2)
Nuova tecnologia del package che riduce le dimensioni delle apparecchiature industriali e ne aumenta l'affidabilità
-Il nuovo package compatto, ottenuto ottimizzando la forma del morsetto principale, consente una riduzione delle dimensioni di quasi il 30% rispetto al prodotto precedente4, e permette quindi di realizzare inverter più compatti e leggeri.
-L'integrazione dell'isolamento e della base in rame nel substrato favoriscono l'aumento della durata del ciclo termico5, garantendo di conseguenza prestazioni più affidabili delle apparecchiature.
4 Confronto fra modulo IPM PM200CG1C065 serie G1 e modulo IPM CM200CL1A060 serie L1
5 Durata testata tramite prove di resistenza con un ciclo termico relativamente lungo fra le due temperature del contenitore

3)
Due nuove funzioni facilitano la progettazione nei processi di sviluppo dei clienti
-Grazie a un nuovo processo d'identificazione della modalità di errore6 è più facile individuare la causa dei guasti.
-Una nuova funzione automatica di variazione della velocità con commutazione a due fasi migliora il compromesso fra perdite di energia e disturbi.
6 Tre modalità di errore per isolare il guasto: Protezione contro le sovratemperature (OT), blocco di protezione per sottotensione (UV), protezione contro i cortocircuiti (SC)

I comunicati contengono informazioni precise al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a modifica senza preavviso.