PER RILASCIO IMMEDIATO N. 2983
Consente di ridurre il consumo energetico delle reti di accesso radio
TOKYO, 20 gennaio 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato in data odierna il lancio imminente di un trasmettitore ottico da 10 Gbps per la trasmissione ad alta velocità di ampi volumi di dati tra stazioni base e uffici centrali nelle reti di accesso radio nei sistemi di telecomunicazione mobile. Il modulo, che comprende un laser modulatore a elettroassorbimento (EML) e un sottoassieme trasmettitore ottico (TOSA), riduce le fluttuazioni con la tecnologia DWDM. Mitsubishi Electric lancerà in commercio il 1° febbraio il suo nuovo EML-TOSA.
Il modulo, che opera nel rispetto degli standard industriali per i componenti di comunicazione su fibra ottica XMD-MSA da 10 Gbps, presenta un profilo tipo cilindrico non tipo piatto idoneo alla produzione di massa.
Nei sistemi mobili LTE e LTE-Advanced di quarta generazione (4G), la tecnologia DWDM è diventata particolarmente importante come strumento per la riduzione del consumo energetico dei moduli dei trasmettitori ottici che trasmettono i dati tra le stazioni base e gli uffici centrali. Il nuovo EML-TOSA di tipo cilindro di Mitsubishi Electric è compatibile con la tecnologia DWDM e il TOSA è operativo all'incredibile temperatura di 95 °C.
Prodotto | Modello | Lunghezza trasmissione | Gamma di temperatura del case di funzionamento |
Data di consegna |
---|---|---|---|---|
EML-TOSA di tipo cilindrico DWDM da 10 Gbps |
FU-615REA | 25 km | Da -40 ℃ a + 95 ℃ | 1 febbraio 2016 |
I comunicati contengono informazioni precise al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a modifica senza preavviso.