Driver di crescita

Sistemi per l’energia

Riepilogo

Generazione

Dai generatori di energia a turbine ai sistemi di monitoraggio e controllo per le centrali elettriche, la nostra gamma di prodotti e sistemi per generare elettricità contribuisce ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre l'impatto ambientale.

Trasmissione

Poiché il mondo è orientato alle energie rinnovabili e alla riduzione dell'impatto ambientale, i sistemi di produzione di energia hanno il dovere di fornire alimentazione stabile e di alta qualità. I nostri prodotti e sistemi per la trasmissione di energia, come le apparecchiature di comando e i trasformatori, forniscono l'efficienza e la qualità richiesta.

Distribuzione

Ottimizzare l'energia attraverso le smart grid. La nostra offerta di prodotti e sistemi per la distribuzione di energia aiuta a garantire che l'elettricità arrivi là dove ce n'è bisogno, in maniera stabile e affidabile. Contribuiamo allo sviluppo di reti elettriche avanzate per supportare efficientemente il settore dell'energia e combiniamo contatori smart e altri prodotti commerciali con le ICT per promuovere un consumo energetico più intelligente.

Prodotti

Sistemi energetici

Storia

1924

Viene prodotto il primo generatore idroelettrico ad asse verticale di Mitsubishi Electric (2.300kVA).

1968

Realizzata la prima apparecchiatura di comando con isolamento in gas del Giappone (GIS).

1991

Viene implementato per la prima volta nel mondo il compensatore statico di potenza reattiva a eccitazione autonoma (STACOM) per fornitori di energia elettrica.

1996

Viene sviluppata la dinamo a corrente continua con il volume più elevato al mondo (51,300kW).

2010

Prime sperimentazioni tecnologiche interne per lo sviluppo di Smart Grid e Smart Community.

2016

Inizia la costruzione della struttura di verifica della corrente continua ad alto voltaggio (HVDC) presso il Transmission and Distribution Systems Center di Amagasaki.

Ricerca e sviluppo / Tecnologie

Ultimi trend nelle apparecchiature di distribuzione dell'energia di Mitsubishi Electric

Presentazione del C-GIS "HS-X" da 24/36kV per i mercati di distribuzione e trasmissione dell'energia oltreoceano, del C-GIS tipo HS-X da 12 kV per il mercato estero di RMU rinnovabili e altro ancora...

Una tecnologia unica per l'accoppiamento delle analisi del campo elettromagnetico e su vasta area dei generatori a turbina

Pensata per l'attuale serie di generatori a turbine VP-X e per modelli futuri, questa tecnologia contribuirà alla fornitura stabile di energia elettrica aumentando efficienza e affidabilità.

Una fabbrica integrata per la produzione di interruttori a depressione (VI) e interruttori rompivuoto (VCB)

Abbiamo sfruttato la nostra esperienza del concetto originale di "e-F@ctory" per realizzare una produzione efficiente e innovativa su base IoT e aumentare la nostra quota di mercato.

Robot ultra-sottili per l'ispezione dei generatori di energia

Consente di abbattere drasticamente i tempi e i costi delle ispezioni aiutando inoltre ad aumentare l'affidabilità e la disponibilità dei generatori di energia.

Struttura di verifica dei sistemi HVDC presso il Transmission and Distribution Systems Center

Questa nuova struttura ci permette di entrare sul mercato mondiale dei sistemi di trasmissione in corrente continua ad alta tensione (HVDC) basati su convertitori di tensione (VSC).

Sistema D-SMiree per la distribuzione in corrente continua a media e bassa tensione

Grazie a questo sistema, otterremo una distribuzione di energia più efficiente e sostenibile con minime perdite di energia.

Collegamenti correlati

Impianto energetico a un solo uomo

Kyaw Kyaw era solito vendere candele a chi commerciava al mercato notturno. Ma il vento o la pioggia facevano spegnere la fiamma. Perciò, gli venne l'idea di vendere luce.