Communiqués de presse

L'installation de test de bâtiments à zéro consommation d'énergie nette de Mitsubishi Electric réduit l'énergie d'exploitation annuelle à moins de 0 %La nouvelle technologie d'exploitation ZEB réduit la consommation d'énergie primaire standard de 115 % au cours de la première année

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3453

TOKYO, 15 novembre 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que son installation de test de bâtiments à zéro consommation d'énergie (ZEB) nette SUSTIE®, lancée en 2020 au sein du centre de R&D pour les technologies de l'information de la société (Kamakura, préfecture de Kanagawa), a réduit sa consommation d'énergie à moins de 0 %, ce qui signifie qu'elle a produit plus d'énergie qu'elle n'en a consommé pendant sa première année d'exploitation. L'installation, un immeuble de bureaux de taille moyenne disposant de plus de 6 000 m2 d'espace au sol et équipé de panneaux solaires, a déployé la technologie d'exploitation ZEB pour optimiser les opérations, permettant ainsi de réduire de 115 % sa consommation d'énergie par rapport à la consommation d'énergie primaire standard, telle que définie par la loi japonaise sur la conservation de l'énergie des bâtiments (les valeurs diffèrent selon la région et l'utilisation des bâtiments). Les résultats montrent que le fonctionnement de niveau ZEB est possible même dans les zones urbaines denses, tout en maintenant un environnement de travail très confortable et productif.

  • Installation de test ZEB SUSTIE

  • Énergie primaire annuelle

Une nouvelle technologie d'exploitation ZEB a été déployée dès le début du fonctionnement de SUSTIE pour simuler l'utilisation d'équipements dans le bâtiment, tels que la climatisation et l'éclairage, y compris la température et la luminosité, afin de prévoir la consommation d'énergie et les niveaux de confort sur une période d'un an. Cette technologie a réalisé des simulations répétées, associées à une technologie d'optimisation multi-objectifs, en utilisant la technologie d'IA brevetée Maisart®1 de Mitsubishi Electric pour générer un plan d'exploitation de bâtiments qui établit un équilibre entre la consommation d'énergie et le confort humain. Le résultat : une production d'énergie de 571,75 MJ/m2, une consommation d'énergie de 366,07 MJ/m2 et un équilibre énergétique de -205,68 MJ/m2 (tous les chiffres correspondent à des valeurs annuelles).
Il a été démontré que la technologie réduit le temps nécessaire pour le réglage par essai-erreur des paramètres de l'installation pour chaque pièce (tels que les températures, les taux de variation de la lumière, etc.), ce qui a permis au bâtiment d'atteindre le niveau ZEB au cours de sa première année, à compter du premier jour d'occupation (du 19 octobre 2020 au 18 octobre 2021).

  1. 1 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (l'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe) Maisart

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients