Communiqués de presse

Mitsubishi Electric s'apprête à expédier des exemplaires de puces EML 100 Gbit/s (PAM4 de 53 Gbaud) pour les opérations de CWDM dans une plage de température plus large, destinées à des centres de donnéesRéduction de la consommation d'énergie et du coût des émetteurs-récepteurs optiques de 400 Gbit/s pour les centres de données

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3445

TOKYO, 21 octobre 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle commencerait à expédier des exemplaires de ses puces de diode laser modulateur électro-absorbant (EML) à modulation d'impulsion-amplitude à quatre niveaux (PAM4) de 100 Gbit/s (53 Gbaud) pour les opérations de multiplexage en longueur d'onde large (CWDM), à partir du 1er novembre. La diode à semi-conducteur devrait être intégrée par groupes de quatre puces EML comme source lumineuse dans les émetteurs-récepteurs optiques pour la communication par fibre optique de 400 Gbit/s dans les centres de données. Le nouveau système EML peut fonctionner dans une plage de température plus large, c'est pourquoi il contribuera à réduire la consommation d'énergie et les coûts des émetteurs-récepteurs optiques en éliminant le besoin d'unités de contrôle de la température conventionnelles.

  1. 1) Fonctionnement à haute vitesse sur une plage de température plus large avec une structure de guide d'ondes hybride unique
    • La structure de guide d'ondes hybride unique (Fig. 1) combine une diode laser à hétérostructure intégrée pour une puissance de sortie optique élevée à un modulateur électro-absorbant (EAM) à guide d'ondes à mesa élevé pour un rapport d'extinction élevé et une large plage de fréquences.
    • Le fonctionnement PAM4 à 53 Gbaud est disponible à des températures comprises entre 5 et 85 °C (Fig. 2) grâce à des paramètres de conception optimisés pour la diode laser et les sections du modulateur.
  2. 2) Réduction de la consommation d'énergie et des coûts des émetteurs-récepteurs optiques
    • Le fonctionnement dans une plage de température plus large élimine le besoin d'unités de contrôle de la température de la puce dans les émetteurs-récepteurs optiques, réduisant ainsi la consommation d'énergie et les coûts.
    • Le déploiement d'émetteurs-récepteurs optiques à faible consommation contribue à réduire la consommation d'énergie dans les centres de données.

Planning des ventes

Produit Modèle Longueur d'onde Plage de température Date de lancement
Puce EML 100 Gbit/s (PAM4 à 53 Gbaud)
pour les opérations de CWDM dans une plage de température plus large
ML7CP70 1271, 1291,
1311 et 1331 nm
5 à 85 °C 1er novembre 2021

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients