Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance un capteur infrarouge à diode thermique de 80 x 60 pixelsPour l'identification des types de sources de chaleur et du comportement humain avec une grande précision sur de larges zones

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3401

TOKYO, le 10 mars 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que, le 1er juillet prochain, sa gamme de capteurs infrarouges à diode Mitsubishi Electric (MelDIR) comptera un nouveau capteur thermique doté d'un champ de vision large et d'une résolution élevée de 80 x 60 pixels, destiné à des applications telles que la sécurité, le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), le comptage de personnes, les bâtiments intelligents et les scanners thermiques. Ce nouveau capteur MelDIR distingue avec précision les êtres humains des autres sources de chaleur et permet l'identification de comportements humains spécifiques, comme le fait de marcher, de courir ou de lever la main.

Nouveau capteur infrarouge à diode thermique MelDIR (80 x 60 pixels)

Caractéristiques du produit

  1. 1) Champ de vision large et haute résolution en pixels
    • Un champ de vision large (78° x 53°) et une haute résolution en pixels (80 x 60) permettent un traitement précis des données infrarouges.
    • Par rapport au capteur MelDIR classique de 80 x 32 pixels, la zone de détection est 2 à 4 fois plus grande et la résolution thermique de 100 mK, ou 0,1 °C, est la même.
    • Un capteur infrarouge à diode thermique de petite taille en pixels nécessite la même taille de boîtier qu'un capteur MelDIR classique de 80 x 32 pixels.
  2. 2) Des images de qualité supérieure avec une fréquence d'images plus rapide et une correction optimisée de la sensibilité
    • Par rapport à un capteur MelDIR classique de 80 x 32 pixels, la fréquence d'images est deux fois plus rapide et la correction de la sensibilité est optimisée selon la zone environnante pour garantir des images thermiques de qualité supérieure.
    • L'identification précise des sources de chaleur se déplaçant rapidement peut servir à la prévention du crime, au comptage de personnes, à la détection d'animaux, etc.
  3. 3) Des outils testés par les clients permettent des délais de développement plus courts
    • Les clients peuvent utiliser des échantillons d'application, des kits d'évaluation, des codes de référence et des modèles de référence spécifiques à une application pour encourager l'évaluation des échantillons et la planification et le développement des produits.

Fig. 1 Comparaison des zones de détection des capteurs MelDIR classiques et des nouveaux capteurs


Fig. 2 Images thermiques capturées avec le nouveau produit


Fig. 3 Kit d'évaluation

Spécifications principales

Modèle MIR8060B1 MIR8032B1
Pixels 80 x 60 80 x 32
Champ de vision 78° x 53° (typique) 78° x 29° (typique)
Fréquence d'images 4 à 8 images /s (sélectif) 4 images /s (fixe)
Résolution de temp. (NETD) 100 mK (typique)
Tension de fonctionnement 3,3 V
Consommation de courant ≤50 mA
Dimensions du produit 19,5 x 13,5 x 9,5 mm
Plage de températures détectable -5 à 60 °C
Interface Interface périphérique de série (Serial Peripheral Interface, SPI)

Contexte

Les capteurs infrarouges qui mesurent les températures en détectant le rayonnement infrarouge des objets sont déjà largement utilisés pour la sécurité, le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), le comptage de personnes, les bâtiments intelligents et les scanners thermiques. Toutefois, la demande en capteurs offrant une résolution de pixels et thermique élevée ne cesse de croître pour distinguer les humains des autres sources de chaleur et pour identifier des comportements humains spécifiques. Afin de répondre à cette demande croissante, Mitsubishi Electric va bientôt lancer un nouveau capteur MelDIR doté d'un champ de vision large (78° x 53°) et d'une haute résolution en pixels (80 x 60) et thermique (100 mK).

Sensibilisation à l'environnement

Ce modèle est conforme aux directives européennes 2011/65/UE et (UE) 2015/863 relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).


Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients