Communiqués de presse

Mitsubishi Electric s'apprête à expédier des exemplaires de modules CAN EML 100 Gbit/s pour les stations de base de téléphonie mobile 5G

Permet la transmission de données à haut débit et une réduction de la consommation énergétique

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3369

TOKYO, 3 septembre 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'elle expédiera des exemplaires de son module CAN EML (laser modulateur électro-absorbant) 100 Gbit/s prenant en charge la transmission de données optiques à grande capacité et à haut débit dans les réseaux d'accès par radio pour les stations de base de téléphonie mobile de 5e génération (5G) à partir du 1er octobre. Le nouveau modèle permet également d'optimiser la productivité de la fabrication.

CAN EML 100 Gbit/s (ML770B64)

Planning des ventes

Produit Modèle Longueur d'onde Plage de températures de fonctionnement Date de lancement
CAN EML 100 Gbit/s ML770B64 1 310 nm - 40 °C à + 95 °C jeudi 1er octobre 2020

Les systèmes de communication mobile mondiaux doivent traiter un volume croissant de communications de données en raison du passage de la 4G à la 5G, de l'expansion des terminaux mobiles, y compris des smartphones et des tablettes, et de la migration des informations vers le Cloud. L'expansion des réseaux mobiles 5G nécessite la transmission d'énormes volumes de données vers/depuis les stations de base dans les réseaux de communication optiques à haut débit, ce qui à son tour stimule la demande de dispositifs optiques à haut débit et à faible consommation d'énergie. Le nouveau module CAN EML 100 Gbit/s ne se contente pas de répondre à ces exigences : il contribue également à une plus grande efficacité lors de la fabrication des émetteurs-récepteurs optiques. Le nouveau module CAN EML 100 Gbit/s, doté du boîtier TO-56 CAN standard, équipera les stations de base 5G.


Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être modifiables sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients