Communiqués de presse

Mitsubishi Electric réalise avec succès une interruption de courant de défaut à l'aide d'un disjoncteur à courant continu de 160 kVDans le cadre d'un projet de recherche de la Commission européenne, le test réussi permettra d'étendre les réseaux de transmission de courant continu haute tension

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour plus de détails ou de précisions, veuillez vous reporter à la version originale en anglais. En cas de divergence, la version originale en anglais prévaut.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3313

TOKYO, 10 octobre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé que son prototype de disjoncteur mécanique CCHT* de 160 kV (disjoncteur CC mécanique) a correctement interrompu le courant de crête de 16 kA qui reproduit un défaut dans un système réel en 7 millisecondes : une exigence de test spécifiée dans le projet PROMOTioN**. Les tests ont été réalisés dans le cadre du projet de recherche financé par l'UE PROMOTioN dans les laboratoires KEMA à haute puissance de DNV-GL, un service international de test et de certification basé aux Pays-Bas.

Suite au test réalisé avec succès, Mitsubishi Electric commercialise désormais le disjoncteur à courant continu. La fiabilité éprouvée de ses composants devrait contribuer au développement d'un réseau CC stable, fiable et économique.

  1. *Courant continu haute tension : tension CC supérieure à 1 500 V
  2. **Progression des réseaux de transmission offshore CCHT maillés

Le prototype de disjoncteur CC mécanique 160 kV utilisé dans les tests

Arrière-plan et résultats du test

La transmission CCHT est une alternative plus économique à la transmission CA et permet de réduire les pertes de puissance sur de longues distances. Elle est efficace pour relier les parcs éoliens offshore aux réseaux électriques terrestres en Europe, en particulier en mer du Nord et en mer Baltique. Ces dernières années, le besoin de disposer de disjoncteurs CC à fiabilité élevée et à moindre coût a augmenté, en raison de la nécessité d'étendre les réseaux de transmission CCHT et d'assurer un fonctionnement plus continu et stable.

Le courant alternatif peut être interrompu au courant zéro existant tous les demi-cycles, mais dans le cas d'une interruption CC, le courant zéro doit être créé artificiellement, car il manque un courant zéro naturel. De plus, des convertisseurs sont utilisés pour convertir le courant alternatif en courant continu avant la transmission. Il est donc nécessaire d'interrompre tout courant anormal avant que les convertisseurs ne s'arrêtent en cas de chute de tension pendant une panne. Une interruption à grande vitesse en quelques millisecondes est donc nécessaire pour les disjoncteurs à courant continu. Mitsubishi Electric a réussi à interrompre le courant continu avec son prototype de disjoncteur CC mécanique, capable de créer artificiellement un courant zéro dans des délais minimes.

Caractéristiques du disjoncteur CC mécanique

  1. 1) Interruption de courant anormale à grande vitesse
    • L'interruption du courant de défaut à grande vitesse est réalisée par l'adoption d'entraînements de répulsion électromagnétiques dans le disjoncteur.
  2. 2) Faibles pertes de conduction
    • Le concept de Mitsubishi Electric d'une transmission CCHT à haut rendement est réalisé en transmettant le courant par des moyens physiques uniquement, ce qui implique une perte de conduction minimale, contrairement à l'utilisation de semi-conducteurs.
  3. 3) Faible coût et faible encombrement
    • Un contact mécanique peu coûteux moins sensible aux conditions de fonctionnement est utilisé contrairement aux méthodes d'interruption utilisant des éléments semi-conducteurs. Sans salle blanche ni systèmes de refroidissement, il est possible d'obtenir des installations de protection à faible coût et à faible encombrement pour la transmission CCHT.

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients