Communiqués de presse

Mitsubishi Electric lance des modules TFT-LCD grand écran HD 10,25, 12,3 et 15 pouces pour l'industrie automobileLeurs grandes dimensions et leurs hautes performances sont également adaptées aux équipements industriels

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3277

TOKYO, 23 avril 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement prochain de trois nouveaux modules TFT-LCD destinés non seulement à l'automobile, mais aussi aux équipements industriels tels que les navires, les machines de construction et les machines agricoles, qui nécessitent de grands écrans combinés à des performances élevées et une qualité haut de gamme. Les ventes débuteront à partir du 16 juillet dans les succursales de Mitsubishi Electric partout dans le monde. Les nouveaux modèles seront exposés à la semaine d'exposition de la Society for Information Display (SID) à San José, en Californie, du 14 au 16 mai.

Les nouveaux modules TFT-LCD couleur de Mitsubishi Electric
(de gauche à droite : AA103AE01, AA123AF01 et AA150AC01)

Caractéristiques du produit

  1. 1) Grandes dimensions et montage arrière idéal pour l'intérieur des voitures
    • En plus du montage arrière, le large format 8:3 des modèles peut accueillir des éléments d'affichage tels que les instruments électroniques, le panneau central et l'écran de la caméra latérale, ce qui est idéal pour les intérieurs de voiture où l'espace est limité

  2. 2) Haute résolution, angles de vision très larges, haute luminosité et large plage de température de fonctionnement
    • Écrans haute résolution de 1 920 (H) × 720 (V), capables d'afficher des informations denses avec une clarté superbe (10,25 pouces : 200 ppi ; 12,3 pouces : 167 ppi ; 15 pouces : 137 ppi)
    • Des angles de vision très larges de 176 degrés, à la fois horizontaux et verticaux, une luminosité élevée de 1 000 cd/m2 et un rapport de contraste élevé de 1 000:1 assurent une excellente visibilité dans des environnements lumineux.
    • Graphismes éclatants obtenus grâce à une reproduction améliorée des couleurs (rapport NTSC typ. ≥ 70 %)
    • Large plage de températures de fonctionnement (de -40 à 85 °C) pour une résistance exceptionnelle aux températures extrêmes des intérieurs de voiture.

  3. 3) Fonction de détection des défaillances et adoption de normes internationales pour une fiabilité élevée
    • Fonction de détection des pannes intégrée à l'écran LCD améliorant la sécurité de conduite
    • Conception basée sur la norme IATF16949 contribuant à une fiabilité élevée

Planning des ventes

Produit Dimensions Résolution Modèle Livraison
Module TFT-LCD 10,25 pouces Grand écran HD AA103AE01 16 juillet 2019
12,3 pouces Grand écran HD AA123AF01
15,0 pouces Grand écran HD AA150AC01

Remarque

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients