Communiqués de presse

Mitsubishi Electric ajoute de nouvelles fonctions à la « carte MELFA Smart Plus »Maintenance prédictive et amélioration de la convivialité des capteurs de force réalisés avec la technologie d'IA « Maisart »

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3276

TOKYO, 23 avril 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui la sortie du « pack carte MELFA Smart Plus » et de la « carte MELFA Smart Plus » avec des fonctions de maintenance prédictive et de capteur de force améliorées pour optimiser la fonctionnalité des robots industriels de la série MELFA-FR, le 26 avril 2019. Ces nouvelles fonctions intègrent la technologie d'IA compacte originale de Mitsubishi Electric, Maisart®,*1, qui permet de réduire de 60 % le temps « takt » et le temps de démarrage du système pour contribuer à accroître la productivité des sites de production.

  1. *1 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology : l'intelligence artificielle de Mitsubishi Electric crée une technologie de pointe
  • Carte MELFA Smart Plus

  • Insertion dans la série MELFA-FR

Caractéristiques du produit

  1. 1) Réduit les temps d'arrêt en détectant les anomalies à l'avance (maintenance prédictive)
    • La fonction de maintenance prédictive utilise la technologie Maisart pour détecter et fournir des alertes précoces d'anomalies dans les produits du système d'entraînement*2 incorporés dans les robots, contribuant ainsi à réduire les temps d'arrêt.
    • La maintenance prédictive de haute précision est réalisée en insérant simplement la carte dans la commande du robot, sans avoir à ajouter aucun autre dispositif ou capteur.
    1. *2 Boîtes de vitesses, codeurs de moteur et batteries pour maintenir la mémoire d'information de position

  2. 2) Temps de cycle réduit avec paramétrage automatique (capteur de force amélioré)
    • Maisart ajuste automatiquement les paramètres des systèmes qui utilisent des capteurs de force*3.
    • Le temps « takt » est réduit de 60 %*4 par rapport à une méthode conventionnelle en contrôlant la pression exercée sur les objets cibles, ce qui permet d'obtenir des opérations plus rapides similaires à celles effectuées par des mains humaines compétentes.
    1. *3 Boîtes de vitesses, codeurs de moteur et batteries pour maintenir la mémoire d'information de position
    2. *4 Par rapport à la valeur de référence pour l'opération d'insertion des connecteurs basée sur les conditions définies par Mitsubishi Electric

  3. 3) Temps de démarrage plus court grâce à la génération automatique du programme (capteur de force amélioré)
    • Il suffit d'entrer les points de début et de fin de l'opération pour générer automatiquement un programme pour le temps d'opération le plus court possible.
    • Réduit le temps de démarrage du système de 60 %*4 par rapport à une méthode conventionnelle.

Calendrier de sortie

Nom du produit Nom du modèle Spécification principale Tarif Date de sortie Objectif de vente pour l'exercice 2019
Pack carte MELFA Smart Plus 2F-DQ520 Équipé des sept fonctions complètes*5, notamment les fonctions de maintenance prédictive et d'extension du capteur de force Prix public 26 avril 200 unités
Carte MELFA Smart Plus 2F-DQ521 N'importe laquelle des fonctions du pack carte MELFA Smart Plus*5, telles que la maintenance prédictive ou l'extension du capteur de force. Prix public
  1. *5 Voir le tableau Fonction de MELFA Smart Plus dans le document intégral

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients