Communiqués de presse

Mitsubishi Electric va lancer une nouvelle unité polyvalente CA d'asservissement et de commande de mouvementDes performances de pointe avec la prise en charge du réseau CC-Link-IE TSN en exclusivité mondiale

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3268

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

TOKYO, le 7 mars 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles gammes de systèmes d'asservissement à partir du 7 mai : les servomoteurs polyvalents CA série MELSERVO-J5 (65 modèles) et les unités de commande de mouvement série iQ-R (7 modèles). Il s'agira des premiers systèmes d'asservissement au monde*1 sur le marché à prendre en charge le réseau ouvert industriel de nouvelle génération CC-Link IE TSN*2. Ces nouveaux produits offrent des performances de pointe (réponse en fréquence des servo-amplificateurs*3, etc.) et la prise en charge du réseau TSN IE CC-Link. Ils permettront d'améliorer les performances des machines et de stimuler la progression des solutions intelligentes dans le secteur industriel.

  1. *1Selon une étude réalisée par Mitsubishi Electric à partir du 7 mars 2019
  2. *2Réseau industriel basé sur Ethernet, basé sur les spécifications divulguées par l'association partenaire CC-Link le 21 novembre 2018, qui adopte la technologie TSN pour faire coexister plusieurs protocoles sur un même réseau par synchronisation du temps.
  3. *3Fréquence maximale à laquelle un moteur peut suivre une commande sinusoïdale
  • Série MELSERVO-J5

  • Unité de commande de mouvement
    MELSEC série iQ-R

Fonctions clés

  1. 1) Des performances de pointe pour accroître la vitesse et la précision des machines
    • Les servo-amplificateurs avec une réponse en fréquence de 3,5 kHz permettent de réduire le temps de cycle des équipements de production.
    • Les servomoteurs équipés de codeurs haute résolution de pointe*1 (67 108 864 impulsions/tour) réduisent les fluctuations de couple pour assurer la précision et la stabilité du positionnement.
  2. 2) Communication haut débit avec le réseau CC-Link-IE TSN pour une productivité accrue
    • La première unité de commande de mouvement au monde*1 prenant en charge le réseau CC-Link-IE TSN atteint un temps de cycle de 31,25 μs.
    • La communication synchrone ultra-rapide avec le réseau CC-Link-IE TSN entre les capteurs de vision et les autres dispositifs connectés augmente les performances générales des machines.
  3. 3) Nouveaux servomoteurs série HK apportant de la valeur aux machines
    • Les servomoteurs rotatifs HK se raccordent aux servo-amplificateurs d'alimentation 200 V et 400 V. En outre, il est possible d'accroître la vitesse et le couple en effectuant des combinaisons, comme connecter un servomoteur de plus faible capacité à un servo-amplificateur de plus grande capacité. La souplesse de la structure du système offre une plus grande liberté de conception aux constructeurs de machines.
    • Pour réduire les procédures de maintenance, les servomoteurs rotatifs sont équipés du codeur absolu sans batterie le plus compact*1 du marché, développé par Mitsubishi Electric et alimenté par une structure auto-génératrice unique.
    • Pour gagner du temps et de l'espace lors de l'installation, les raccords d'alimentation et d'encodeur des servomoteurs sont simplifiés pour être regroupés en un seul câble et connecteur.
  4. 4) Connectivité avec plusieurs réseaux industriels ouverts pour une configuration souple du système
    • Les servo-amplificateurs sélectionnés pouvant être connectés à plusieurs réseaux industriels ouverts permettent aux utilisateurs de sélectionner leur réseau préféré ou de se connecter à leurs systèmes existants, ce qui facilite la souplesse de configuration et optimise le système.

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients