POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3258

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric développe des technologies de simulation pour l'exploitation de bâtiments à énergie zéro

Cette dernière permet de déterminer les paramètres idéaux d'économies d'énergie et de niveaux de confort dans les bâtiments à énergie zéro

Version PDF

TOKYO, le 13 février 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir mis au point une technologie de simulation pour prédire la consommation d'énergie et les niveaux de confort dans le cadre de l'exploitation de bâtiments à énergie zéro (ZEB pour Zero Energy Buildings en anglais). Cette nouvelle technologie aide les gestionnaires énergétiques bâtiments à déterminer facilement et efficacement les paramètres idéaux à l'avance pour ajuster les niveaux de confort et d'économies d'énergie dans les ZEB.

Aperçu de la technologie de simulation pour l'exploitation de ZEB

Fonctions clés

1)
Une prédiction très précise des économies d'énergie et des niveaux de confort réalisée à partir de simulations
Des données de simulation sont créées pour chaque bâtiment à partir de données de modélisation de l'information du bâtiment (BIM) qui comprennent des informations sur le bâtiment lui-même et sur les équipements qui y sont installés. La simulation inclut également des informations météorologiques et les plannings et paramètres des équipements, ce qui améliore encore la précision de la prédiction d'économies d'énergie de la simulation. Cette technologie prédit également les niveaux de confort en matière de température, d'humidité, de vitesse du vent et plus encore.
2)
Les plans d'exploitation basés sur des simulations permettent aux gestionnaires énergétiques bâtiments de travailler plus efficacement
Les simulations permettent au gestionnaire énergétique bâtiment d'analyser la consommation d'énergie tout en comparant les valeurs de conception du bâtiment par utilisation d'étage/de pièce, types d'équipement, etc., aux valeurs annoncées par la simulation. Grâce à ce processus, le gestionnaire peut facilement identifier tout écart important entre les valeurs de conception et celles ayant été prédites. Pour corriger de telles différences, le gestionnaire peut tout d'abord effectuer une simulation en modifiant les paramètres de climatisation, d'éclairage et d'autres équipements afin de voir si ces changements réduisent de manière satisfaisante l'écart entre les valeurs prédites et les valeurs de conception. Les simulations peuvent aussi être utilisées pour prédire les niveaux de confort et les ajuster aux économies d'énergie. En outre, la possibilité de déterminer les réglages adéquats avant de réellement réinitialiser les équipements permet de réduire la charge de travail du gestionnaire énergétique bâtiment. D'autre part, une fois les paramètres modifiés, les conditions peuvent facilement être vérifiées en utilisant l'écran de rendement énergétique du système et l'écran de distribution de la température en trois dimensions.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.