POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3048
Une conception mono-façade qui augmente considérablement la capacité de l'armoire
TOKYO, 8 septembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement de son tout dernier Low Voltage Motor Control Center Type-D (centre de contrôle moteur basse tension Type D), qui englobe un grand nombre d'unités fonctionnelles. Il a été spécialement conçu pour être déployé dans de nombreux pays à travers le monde à partir du 8 septembre. Le groupe vise un chiffre d'affaires de deux milliards de yens japonais, soit environ 20 millions de dollars US, pour la première année complète.
La conception mono-façade du Low Voltage Motor Control Center Type-D (centre de contrôle moteur basse tension Type D) de Mitsubishi le rend particulièrement adapté aux environnements ne pouvant accueillir un dispositif à double façade. Ces environnements comprennent les installations dotées des transformateurs de type conteneur, de plus en plus populaires, pour les applications de contrôle moteur et de supervision dans les sites industriels, les centrales électriques et les stations d'épuration, notamment en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.