POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 2958
Offre une gamme de températures de fonctionnement et une résistance aux vibrations inégalée sur le marché
TOKYO, 16 septembre 2015 – Mitsubishi Electric Corporation a annoncé aujourd'hui le lancement prochain d'un nouveau module LCD TFT XGA 10,4 pouces Tough Series. Il est destiné à des applications industrielles, comme la construction, les véhicules agricoles, l'automatisation industrielle et les équipements de tissage. Ce module offre une résistance aux vibrations et aux accélérations de 6,8 G sept fois supérieure à celle des modules conventionnels. Il présente des températures de fonctionnement comprises entre -40 et 85 °C, et il est équipé d'un écran LCD de 1 200 cd/m2 offrant une très haute luminosité et un contraste élevé. Des échantillons seront disponibles à la vente à partir du 1er octobre dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde.
La résistance aux températures extrêmes et aux fortes vibrations dans des applications variées est un facteur de plus en plus important sur le marché. Le nouveau module LDC TFT Tough Series répond parfaitement à cette exigence.
Produits | Modèle | Luminosité (cd/m2) |
Livraison |
Module LCD TFT XGA 10,4 pouces Tough Series |
AT104XH11 | 1 200 | jeudi 1er octobre 2015 |
Notez que les communiqués sont exacts au moment de leur publication, mais qu'ils peuvent être sujets à modifications sans préavis.