Productos y soluciones

Automoción

Las tecnologías de equipos de automoción de Mitsubishi Electric son la base de muchos vehículos convencionales, híbridos y de última generación de energía limpia, realizados por los fabricantes de automóviles más importantes del mundo. Además de proporcionar la CPU (el cerebro de los componentes electrónicos de los automóviles), alternadores, arranques, sistemas eléctricos de dirección asistida y sistemas multimedia para automóviles, Mitsubishi Electric ofrece una amplia variedad de componentes de automóviles de vanguardia y alta calidad para una mayor comodidad, seguridad y ecología.

NOTA: Los equipos de automoción de Mitsubishi Electric se venden como equipo original principalmente a fabricantes de automóviles. Si tiene una pregunta con respecto a piezas que no se encuentran en el mercado de repuestos, póngase en contacto con el fabricante de automóviles o proveedor de servicios local.

Gama de productos

Productos de electrificación

Productos de electrificación

Los motores se están electrificando con rapidez con el objetivo de fabricar vehículos con baja carga ambiental. En línea con esta tendencia, Mitsubishi Electric ofrece diversos productos, tales como inversores y motores para vehículos híbridos y eléctricos, a fin de lograr una sociedad con automóviles limpios.

  • Inversor
  • Motor
  • Unidad de control para vehículo eléctrico
  • Unidad de gestión de la batería
  • Unidad de control del motor
  • Cargador incorporado
(se abre en una ventana nueva)Más información

Carga y arranque de productos

Carga y arranque de productos

Hay una creciente demanda de componentes de motores eléctricos de alto rendimiento como medio para mejorar la eficiencia del combustible y la comodidad. Mitsubishi Electric contribuye a fabricar vehículos que lideran los tiempos con alternadores y arranques de diseño compactos y ligeros.

  • Alternador
  • Arranque
  • Generador de motor
  • Volante ACG
(se abre en una ventana nueva)Más información

Productos de gestión del motor

Productos de gestión del motor

Las piezas de control del motor constituyen la parte fundamental de los vehículos de alto rendimiento con consumo eficiente de combustible. Mitsubishi Electric emplea sus tecnologías avanzadas y el beneficio de la experiencia para ofrecer una amplia gama de productos que permiten que el rendimiento del motor sea más ecológico que nunca.

  • Unidad de control del motor de gasolina
  • Unidad de control (para motos/embarcaciones)
  • Sensor de revoluciones
  • Sensor de caudal de aire
  • Sensor de presión
  • Sensor de temperatura del aire entrante
  • Inyector
  • Bobina de encendido
  • Módulo de bomba de combustible
  • Válvula EGR
  • Válvula de derivación de aire
  • Actuador de turbo
  • Actuador de VVT
  • Unidad accionamiento del actuador
(se abre en una ventana nueva)Más información

Productos de control de transmisión

Productos de control de transmisión

Los productos de control de transmisión principalmente rigen el rendimiento básico del vehículo. Mediante la transmisión eficaz de la potencia total del motor a las ruedas, Mitsubishi Electric ofrece un excepcional rendimiento para viajes y eficiencia del combustible para un mayor rendimiento económico.

  • Unidad de control de la transmisión
  • Válvula de solenoide de control de la presión del aceite
  • Sensor de temperatura del aceite
  • Generador de pulsos
  • Bomba de aceite eléctrica
(se abre en una ventana nueva)Más información

Productos del sistema eléctrico de la dirección asistida

Productos del sistema eléctrico de la dirección asistida

En comparación con la dirección asistida hidráulica, la dirección asistida eléctrica minimiza la pérdida de potencia del motor y ofrece una conducción cómoda con una estabilidad y experiencia de dirección excelentes, que no podrían conseguirse con la dirección asistida hidráulica.

  • Motor de escobillas
  • Unidad de control del motor de escobillas
  • Unidad del controlador del motor sin escobillas
(se abre en una ventana nueva)Más información

Productos de control de la carrocería (productos de gestión total del vehículo)

Productos de control de la carrocería (productos de gestión total del vehículo)

Mitsubishi Electric ofrece productos altamente fiables que garantizan la seguridad, tales como el sistema de entrada inteligente que combina seguridad y comodidad, inmovilizadores para evitar robos, y airbags para preparación ante emergencias.

  • Sistema de entrada inteligente
  • Sistema de entrada inteligente (para motos/embarcaciones)
  • Unidad de inmovilizador
  • Unidad de control de la carrocería
  • Sensor/Unidad de control de airbags
  • Sensor de ángulos ultrasónico
  • Balasto de descarga de alta intensidad
  • Unidad de control LED
(se abre en una ventana nueva)Más información

Productos de sistemas avanzados de asistencia al conductor

Productos de sistemas avanzados de asistencia al conductor

Mitsubishi Electric ofrece una amplia gama de tecnologías avanzadas de detección, control del vehículo y comunicación de la información, y contribuye a la creación de una nueva sociedad automovilística mediante el desarrollo de sofisticados sistemas de ayuda a la conducción que miran hacia el futuro de la conducción automatizada.

  • Radar de onda milimétrica
  • Cámara delantera
  • Unidad de control electrónico de sistemas avanzados de asistencia al conductor
  • Sensor ultrasónico de largo alcance
  • (se abre en una ventana nueva)Más información

Productos multimedia para el automóvil

Productos multimedia para el automóvil

Mitsubishi Electric aporta diversión y comodidad al vehículo con los sistemas de navegación para automóviles que muestran mapas fáciles de leer con operaciones sencillas, sistemas de audio de vehículos que producen un sonido de alta calidad y sistemas de infoentretenimiento que proporcionan una gran cantidad de información útil.

  • Sistema de navegación para automóviles
  • Sistema de entretenimiento para los asientos traseros
  • Altavoz para automóvil
  • Reproductor Blu-ray Disc™ para automóvil
  • (se abre en una ventana nueva)Más información

Productos de sistemas inteligentes de transporte

Productos de sistemas inteligentes de transporte

La tecnología de sistemas inteligentes de transporte crea nuevas relaciones entre las personas, los vehículos y la sociedad. La unidad ETC en vehículo/unidad DSRC en vehículo (ETC 2.0) no solo paga los peajes de las autopistas, sino que también aumenta la seguridad al volante alertando a los conductores con información sobre la carretera y sobre desastres.

  • Unidad ETC en vehículo/unidad DSRC en vehículo (ETC 2.0)
(se abre en una ventana nueva)Más información

Para obtener más información