Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric desarrolla un sistema láser ultravioleta profundo compacto de pulso corto (inferior a un nanosegundo) y alta energíaSu diseño miniaturizado contribuirá a la innovación en la investigación de fármacos, el tratamiento del cáncer y otros campos de diversa índole

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3750

Sistema láser ultravioleta profundo de pulso corto (inferior a un nanosegundo)


TOKIO, 26 de noviembre de 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que, en colaboración con el RIKEN (Institute of Physical and Chemical Research, Instituto de Investigación de Física y Química) y el IMS (Institute for Molecular Science, Instituto de Ciencia Molecular), perteneciente a la red de Institutos Nacionales de Ciencias Naturales, ha desarrollado un sistema láser de longitud de onda ultravioleta profunda (DUV) de pulso corto* (inferior a un nanosegundo) y alta energía capaz de entregar una energía de 235 milijulios, la energía de pulso más elevada** del mundo. El sistema láser compacto y portátil se ha instalado en un área específica de las instalaciones de RIKEN en el IMS en Japón, donde se utilizará para la investigación y el desarrollo de aceleradores.
Los pulsos cortos (de menos de un nanosegundo) se lograron mediante el uso de un láser de microchip capaz de generar pulsos extremadamente cortos, y la salida de alta energía se consiguió mediante la optimización del diámetro del haz. Además, gracias a la tecnología de refrigeración Distributed Face Cooling desarrollada de manera conjunta con el RIKEN y el IMS e implementada en un chip con una alta capacidad de disipación térmica, este láser de alta energía es capaz de funcionar a temperatura ambiente, algo que no ocurre con los láseres convencionales de alta potencia, que deben funcionar en un entorno refrigerado a baja temperatura.
Mitsubishi Electric tiene previsto seguir trabajando en el futuro en la tecnología de aceleración láser y en la miniaturización de los sistemas láser, lo cual contribuirá a la innovación tecnológica en una amplia variedad de campos.



  1. *Ondas electromagnéticas o pulsos de luz que liberan energía en un periodo muy corto de tiempo, normalmente con pulsos de menos de 1 nanosegundo de duración (una milmillonésima parte de un segundo). Al acortar la duración del pulso, es posible aumentar la potencia máxima incluso con la misma cantidad de energía, algo muy útil en aplicaciones como, por ejemplo, el procesamiento láser.
  2. **Según un estudio realizado por Mitsubishi Electric, a fecha del 26 de noviembre de 2024.

Nota

En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes