Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric enviará muestras del módulo de amplificador de potencia de GaN de 16 W para estaciones base 5G con MIMO masivasSu implementación en antenas MIMO masivas 32T32 reducirá los costes de producción y el consumo de energía de la estación base

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3707

PAM de GaN de 16 W para estaciones base 5G con MIMO masivas (MGFS52G38MB)


TOKIO, 4 de junio de 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que, a partir del 11 de junio, empezará a enviar muestras de un nuevo módulo de amplificador de potencia (PAM, del inglés power amplifier module) de nitruro de galio (GaN) de 16 W para estaciones base 5G con MIMO1 masivas (mMIMO). Se espera que el PAM, que se puede utilizar en antenas mMIMO 32T32R2 para reducir los costes de fabricación y el consumo de energía de estaciones base 5G con mMIMO, se implemente cada vez más a medida que las redes 5G se expandan desde los centros urbanos a las zonas regionales. Mitsubishi Electric mostrará su nuevo PAM de GaN de 16 W en los Estados Unidos durante el IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS) de 2024 en Washington D.C. del 18 al 20 de junio.

En septiembre de 2023, Mitsubishi Electric comenzó a ofrecer pruebas del PAM de GaN, que consigue una potencia de salida media de 8 W (39 dBm) en un amplio rango de frecuencia de 3,4 a 3,8 GHz, lo que es ideal para antenas mMIMO 64T64R3 de estaciones base 5G. El PAM de GaN de 16 W (42 dBm) que se presenta hoy consigue una potencia de salida media incluso mayor en un amplio rango de frecuencia de 3,3 a 3,8 GHz y es ideal para antenas mMIMO 32T32R, con lo que se amplía el rango de comunicación de las estaciones base 5G con mMIMO y reduce los costes de fabricación con la reducción de PAM necesarios.



  1. 1Tecnología inalámbrica con varias antenas tanto en el transmisor como en el receptor para mejorar la velocidad y la calidad de las comunicaciones
  2. 2Antena MIMO masiva formada por 32 transmisores y receptores
  3. 3Antena MIMO masiva formada por 64 transmisores y receptores

Nota

En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes