Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric enviará muestras de DFB-CAN con monitor integrado de longitud de onda para comunicación digital coherenteEl TO-56CAN compacto contribuirá al consumo miniaturizado y de baja potencia de los módulos de transceptores ópticos

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3682

DFB-CAN con monitor integrado de longitud (ML973A71)


TOKIO, 21 de marzo de 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que comenzará a enviar muestras de su dispositivo óptico más reciente, un DFB1-CAN con monitor integrado de longitud de onda integrado, a partir del 1 de abril. Esta innovadora fuente de luz, la primera2 del sector que utiliza el paquete TO-56CAN3 para comunicación digital coherente con transmisión de alta velocidad y para larga distancia, se espera que contribuya a conseguir un consumo ultrapequeño y de baja potencia para módulos de transceptores ópticos.
El tráfico de la comunicación está creciendo rápidamente debido a los avances en la tecnología del IoT, la transmisión de vídeos de alta resolución y la tecnología de IA generativa, lo que requiere que las redes ofrezcan velocidad y funciones cada vez mayores. Sin embargo, las velocidades de señales de comunicación óptica más rápidas pueden provocar distorsiones de la forma de onda debido a la dispersión cromática, lo que limita las distancias de transmisión de señales. La comunicación digital coherente corrige dichas distorsiones gracias a la tecnología de procesamiento de señales digitales, lo que permite que las señales ópticas se transmitan a velocidades mayores y en distancias más largas en comparación con los métodos de modulación de intensidad tradicionales. A su vez, el uso de módulos de transceptores ópticos está aumentando a causa del crecimiento del tráfico de las comunicaciones ópticas. Ambas tendencias impulsan la demanda de módulos de transceptores ópticos y de los componentes relacionados que combinan unas dimensiones pequeñas y un consumo de baja potencia.
El nuevo paquete compacto de DFB-CAN de Mitsubishi Electric incluye un chip láser DFB y un chip de monitor de longitud de onda. Su consumo de baja potencia sin precedentes de tan solo 1 W se ha conseguido gracias a la mejora del elemento de intercambio térmico para el control de la temperatura en el chip láser DFB y a la optimización del diseño de la disipación del calor. Además, el chip de monitor de longitud de onda de nuevo diseño permite un control de la longitud de onda de alta precisión para la salida láser a 1547,72 nm. Se espera que el dispositivo contribuya a la miniaturización y al consumo de baja potencia tanto en los módulos de transceptores ópticos de coherencia digital de 400 Gbps4 de amplia distribución como en los módulos de 800 Gbps de nueva generación que actualmente se están estudiando en el Optical Internetworking Forum (OIF)5.



  1. 1 Diodos de láser de retroalimentación distribuida
  2. 2Según el estudio realizado por Mitsubishi Electric, a fecha de 21 de marzo de 2024
  3. 3 Un paquete asequible que suele usarse en redes ópticas con señales ópticas de baja velocidad, tales como las redes ópticas pasivas
  4. 4 Giga (mil millones) bits por segundo
  5. 5 Organización del sector sin ánimo de lucro que trabaja para conseguir la estandarización de la interoperabilidad eléctrica, óptica y de control de las redes ópticas

Nota

En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes