Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric demuestra los buenos resultados del módulo de fuente de luz para comunicaciones ópticas láser de alta capacidad en el espacio exteriorEn la demostración rápida y de bajo coste se usa un nanosatélite desarrollado gracias a una colaboración académica e industrial

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3613

  • Concepto de red óptica láser en el espacio para comunicaciones globales

  • Novedoso módulo de fuente de luz


TOKIO, 20 de junio de 2023: Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha conseguido controlar con éxito una frecuencia óptica láser gracias a un nuevo módulo de fuente de luz, un componente fundamental para una futura red de comunicación óptica láser de alta capacidad que se utilizará en el espacio exterior. El módulo, que produce una señal de longitud de onda de 1,5 µm, se ha instalado en el nanosatélite OPTIMAL-11, el cual se desarrolló gracias a una colaboración académica e industrial2 y cuyo lanzamiento desde la Estación Espacial Internacional (ISS) tuvo lugar el 6 de enero. El uso de un nanosatélite permitió que la demostración se realizase de forma más rápida y asequible que si se hubiera usado un satélite grande tradicional.

Insignia de la misión del
OPTIMAL-1

Mitsubishi Electric ha estado desarrollando tecnologías ópticas para el espacio que se espera que aumenten la capacidad de datos (hasta diez veces o más), así como las velocidades y distancias de comunicación en comparación con los sistemas de ondas de radio.
Las imágenes por satélite se utilizan cada vez más para tareas como la evaluación del estado de zonas que han sufrido desastres o de fuentes de silvicultura remotas. Los sistemas actuales de comunicaciones por satélite de onda de radio tienen una capacidad, velocidad y distancia limitadas, por lo que es necesario disponer de nuevos sistemas ópticos con funciones de comunicación mejoradas para poder hacer valoraciones más rápidas desde el espacio que también tengan una mejor resolución. Se espera que cada vez se usen más los sistemas avanzados que utilizan señales láser no solo por sus capacidades superiores de comunicación, sino también porque usan longitudes de onda más cortas que las ondas de radio, lo que permite emplear antenas terrestres relativamente pequeñas y fáciles de instalar.



  1. 1Paralepípedo rectangular de 10 x 10 x 34 cm (An. x Prof. x Al.), lanzado desde el módulo de experimentación japonés "Kibo" en la ISS
  2. 2Dirigida por ArkEdge Space Inc. y con la colaboración de Pale Blue Inc., SEIREN Co., LTD., la Universidad de Fukui, la Escuela de ingeniería de la Universidad de Tokio y Mitsubishi Electric

Nota

En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes