Comunicados de prensa
Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3597
Módulo 3,3 kV MOSFET de SiC integrado en SBD
TOKIO, 8 de mayo de 2023: Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que comenzará a enviar muestras de un nuevo módulo de transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET) integrado en carburo de silicio (SiC) con diodo de barrera Schottky (SBD), una tensión soportada dual de 3,3 kV y una rigidez dieléctrica de 6,0 kVrms, el 31 de mayo. Se espera que el nuevo módulo ofrezca una mayor potencia, eficiencia y fiabilidad en sistemas inversores para grandes equipos industriales, como sistemas de energía eléctrica y ferroviarios. Se exhibirá en las principales ferias comerciales, incluida la Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2023 en Nuremberg (Alemania), del 9 al 11 de mayo.
Mitsubishi Electric ya ha lanzado cuatro módulos SiC completos y dos módulos LV100 de tipo doble de alta tensión de 3,3 kV. Para contribuir aún más a la alta potencia de salida, la eficiencia y la fiabilidad de los inversores para grandes equipos industriales, la empresa comenzará a suministrar muestras de su nuevo módulo, que reduce la pérdida de conmutación como un MOSFET de SiC con un SBD integrado y una estructura de paquete optimizada.
En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.