Comunicados de prensa
Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3561
Sensor de infrarrojos de diodo térmico (MelDIR) capaz de realizar mediciones de hasta 200 °C.
TOKIO, 6 de diciembre de 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que comenzará a enviar muestras de un nuevo sensor térmico capaz de realizar mediciones de hasta 200 °C el 1 de febrero de 2023.
El MelDIR existente de la empresa, lanzado en 2019, mide temperaturas de -5 °C a 60 °C para aplicaciones como calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), seguridad, recuento de personas y edificios inteligentes. En respuesta a la demanda de medición de temperaturas más altas en cocinas y fábricas, sin embargo, el nuevo MelDIR "MIR8060B3" utiliza un procesamiento de señal avanzado y una lente optimizada para medir temperaturas de hasta 200 °C. También se espera que ayude a reducir el plazo de entrega entre la planificación y la producción del producto mediante herramientas de asistencia al usuario, como ejemplos de termografía, kits de demostración y diseños de referencia.1
En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.