Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric completa las verificaciones iniciales del QZS-1R, el sucesor del satélite Michibiki Quasi-Zenith originalServirá a la sociedad aportando posicionamiento de alta precisión a nivel centimétrico

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3502

TOKIO, 24 de marzo de 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) anunció hoy que ha completado la verificación inicial de las funciones y el rendimiento de los equipos a bordo del satélite QZS-1R, que la empresa construyó y entregó a la Oficina del Gabinete de Japón y que ahora se encuentra en órbita cuasicenital como sucesor del satélite original Quasi-Zenith Satellite "Michibiki" (QZS-1).
Dado que Quasi-Zenith Satellite System Services Inc. ha completado asimismo las pruebas de los sistemas de tierra asociados, la Oficina del Gabinete iniciará hoy el lanzamiento de varios servicios de posicionamiento a través del QZS-1R.
Mitsubishi Electric, además de prestar asistencia a estos servicios, continuará desarrollando sistemas de satélite que la empresa pretende proporcionar para los próximos satélites (QZS-5 a QZS-7) que contribuirán a un servicio de posicionamiento avanzado, sostenible y de alta precisión en Japón.

  • Ilustración del QZS-1R

  • Logotipo de QZS-1R

Descripción general del QZS-1R

El QZS-1R se lanzó el 26 de octubre de 2021 desde la isla de Tanegashima en la Prefectura de Kagoshima. En comparación con el primer satélite Michibiki, el QZS-1R ha mejorado la durabilidad, que se espera que prolongue la vida útil del diseño del satélite en unos cinco años respecto de su predecesor. El QZS-1R, junto con los QZS-2, 3 y 4 (todos ellos lanzados en 2017), admitirá posicionamiento, posicionamiento aumentado de alta precisión y otros servicios de satélite.

Nombre QZS-1R
Masa Masa seca*: aprox. 1,6 toneladas; en el lanzamiento: aprox. 4,0 toneladas
Dimensiones Almacenamiento: aprox. 5,4 m x 2,9 m x 2,9 m; envergadura: aprox. 19 m
Órbita Órbita cuasicenital
Vida útil esperada Más de 15 años
  1. *La masa seca es la masa del satélite sin propelente.

Nota

En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa