Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona únicamente a modo de referencia y para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3486
TOKIO, 9 de febrero de 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de un circuito integrado de alta tensión (HVIC) de controlador de medio puente (600 V) equipado con una función de diodo cebador (BSD) integrada que puede ayudar a reducir el número de piezas necesarias en los sistemas de inversor. Se espera que el nuevo HVIC, diseñado para circuitos que accionan semiconductores de potencia en sistemas de inversor de baja capacidad, también ayude a reducir el consumo de energía de electrodomésticos, bicicletas eléctricas y otros productos eléctricos. Las ventas comenzarán el 1 de abril.
Nuevo HVIC de 600 V con función BSD (M81777FP)
Los HVIC que accionan semiconductores de potencia en sistemas inversores están experimentando una demanda creciente para su uso en sistemas de control de motores que ayudan a ahorrar energía y mejoran el rendimiento de productos de consumo y equipos industriales.
Producto | Modelo | Especificación | Lanzamiento |
---|---|---|---|
HVIC de 600 V | M81777FP | 600 V/+0,2 A, -0,35 A | 1 de abril de 2022 |
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.