Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona únicamente a modo de referencia y para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3480
TOKIO, 17 de enero de 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (Tokio: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de un prototipo de la antena más pequeña del mundo* para el posicionamiento por satélite de alta precisión en cuatro bandas de frecuencia utilizadas por los principales sistemas de posicionamiento por satélite y servicios de aumento de posicionamiento del mundo.** La antena altamente compacta, que se espera que se instale en diversos vehículos e incluso en drones, acelerará el posicionamiento de alta precisión basado en satélites para la conducción autónoma y muchas otras aplicaciones.
Prototipo de antena compacta para dispositivos de posicionamiento por satélite
Ejemplos de aplicaciones de posicionamiento por satélite
En el futuro, Mitsubishi Electric investigará las aplicaciones prácticas mediante la evaluación de la precisión de posicionamiento del prototipo en pruebas al aire libre.
Nueva antena | Empresa A | Empresa B | Empresa C | ||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño (caja incluida) |
Superficie horizontal | 59 mm × 59 mm | 140 mm × 140 mm | 160 mm de diámetro | 76 mm de diámetro |
Altura | 33 mm | 62 mm | 60 mm | 35 mm |
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.