Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona únicamente a modo de referencia y para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3468
TOKIO, 15 de diciembre de 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que invertirá 600 millones de bahts tailandeses (aprox. 18 millones de dólares estadounidenses) para aumentar la capacidad de producción de Siam Compressor Industry Co., Ltd (SCI), la fábrica de compresores de aire acondicionado que la compañía tiene en Tailandia. La producción anual de compresores tipo scroll pasará de las 745 000 unidades actuales a un total de 870 000 unidades. La fábrica aumentará la producción a partir de octubre de 2022. Como parte del plan de expansión y actualización, la fábrica adoptará diversas medidas medioambientales nuevas, como la integración de los procesos de producción para acortar los ciclos de producción y métodos de producción que reducen el consumo energético para reducir las emisiones de CO2.
Siam Compressor Industry Co., Ltd
En el mercado europeo de los sistemas de calefacción, los calentadores de tipo caldera que dependen del combustible fósil se están sustituyendo a un ritmo rápido por bombas de calor aire/agua y calentadores de agua de acuerdo con las políticas europeas de descarbonización. Además, la necesidad de disponer de aires acondicionados domésticos ha aumentado debido a los protocolos de confinamiento implantados en respuesta al coronavirus. En el futuro, se prevé que la demanda de aires acondicionados domésticos grandes siga creciendo, sobre todo en EE. UU. Mitsubishi Electric responderá a esta demanda ampliando su producción de compresores de aire acondicionado en Tailandia para suministrarlos principalmente a los mercados europeo y estadounidense.
Director ejecutivo | Taro Kato |
---|---|
Ubicación | Laem Chabang Industrial Estate, Chonburi, Tailandia |
Capital | 1600 millones de bahts tailandeses (aprox. 48 millones de dólares estadounidenses) (propiedad: Mitsubishi Electric Corporation 73 %, Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd. 25 % y Kang Yong Electric Public Co., Ltd. 2 %) |
Superficie del recinto | Aprox. 179 000 metros cuadrados (superficie construida: aprox. 75 000 metros cuadrados) |
Sector | Fabricación y venta de compresores de aire acondicionado |
Empleados | 2186 |
(Noviembre de 2021)
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.