Comunicados de prensa

La instalación de prueba de consumo de energía neto cero de Mitsubishi Electric reduce la energía de funcionamiento anual a menos del 0 %La nueva tecnología de funcionamiento del ZEB reduce el consumo energético primario estándar en un 115 % durante el primer año

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona únicamente a modo de referencia y para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3453

TOKIO, 15 de noviembre de 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) anunció hoy que la instalación de prueba del edificio de consumo de energía neto cero (ZEB, "zero-energy building") SUSTIE®, que se lanzó en el Information Technology R&D Center (Kamakura, prefectura de Kanagawa) de la empresa en 2020, redujo su consumo energético a menos del 0 %, lo que significa que creó más energía de la que consumía, en su primer año de funcionamiento completo. La instalación, un edificio de oficinas de tamaño medio con más de 6000 m2 de superficie de suelo y equipado con paneles solares, empleó la tecnología de funcionamiento de ZEB para optimizar las operaciones, lo que dio como resultado una reducción del 115 % del uso de energía en comparación con el consumo energético primario estándar, tal como se especifica en la legislación de conservación energética de edificios japonesa (los valores difieren según la región y el uso del edificio). Los resultados demuestran que el funcionamiento a nivel ZEB es posible incluso en zonas urbanas muy pobladas, al tiempo que se mantiene un entorno de trabajo muy cómodo y productivo.

  • Instalación de prueba del ZEB de SUSTIE

  • Energía primaria anual

Inmediatamente después de que SUSTIE comenzara a funcionar, se implantó una nueva tecnología de funcionamiento de ZEB para simular el uso de equipamientos de edificios, como aire acondicionado e iluminación, incluida la temperatura y el brillo, con el fin de predecir el consumo energético y los niveles de confort durante el periodo de un año. La tecnología llevó a cabo simulaciones repetidas en combinación con tecnología de optimización multiobjetivo que emplea Maisart®1, la tecnología de IA patentada de Mitsubishi Electric, para generar un plan de funcionamiento de edificios que equilibraba el consumo energético y el confort humano, lo que dio lugar a una creación de energía de 511,75 MJ/m2, un consumo energético de 366,07 MJ/m2 y un balance energético de -205,68 MJ/m2 (todas las cifras son anuales).
Se ha demostrado que la tecnología redujo el tiempo necesario para la definición mediante ensayo-error de los parámetros de las instalaciones, como las temperaturas, las tasas de atenuación de la luz, etc. de cada habitación, lo que permitió alcanzar en el edificio un funcionamiento de nivel ZEB en su primer año, desde el día de primera ocupación (19 de octubre de 2020 al 18 de octubre de 2021).

  1. 1Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology Maisart

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes