Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric presenta el ascensor NEXIEZ-MRL versión 2El nuevo sistema de puertas mejora la eficacia operativa y despliega soluciones antivirus que ayudan a garantizar la seguridad de los usuarios

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia y únicamente para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3446

TOKIO, 25 de octubre de 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento del ascensor NEXIEZ-MRL versión 2, que presenta unas especificaciones más avanzadas que el modelo NEXIEZ-MRL, el ascensor base sin sala de máquinas de la empresa en los mercados extranjeros. Además de funcionar de forma más eficaz, el nuevo modelo contribuirá a mejorar la seguridad, el confort y la comodidad de los usuarios al ofrecer soluciones antivirus que satisfagan las exigencias de la "nueva normalidad". Las ventas comenzarán el 29 de octubre y la empresa tiene como objetivo realizar pedidos de 5000 unidades al año en los mercados extranjeros.

Ascensor NEXIEZ-MRL versión 2 de Mitsubishi Electric

Características principales

  1. 1) El nuevo sistema de puertas aumenta la eficacia operativa
    • El sistema de puertas de movimiento rápido reduce los tiempos de apertura y cierre de las puertas, lo que aumenta la eficacia del transporte en aproximadamente un 12 %1 y reduce el tiempo medio de espera en aproximadamente un 14 %.1
    • El sistema de cierre rápido con sensor reduce el tiempo de apertura de la puerta cuando detecta que no hay usuarios en el vestíbulo del ascensor. El tiempo medio de espera se reduce en aproximadamente un 24 %1 en combinación con el sistema de puertas de movimiento rápido.
    1. 1 En comparación con el anterior ascensor NEXIEZ-MRL. Simulado con 2 cabinas con 13 personas cada una a 1,0 m/seg y 4 paradas.
      La eficacia del transporte se simula en 5 minutos.
  2. 2) Soluciones antivirus para la seguridad y el confort de los usuarios
    • Los nuevos ascensores cuentan con soluciones limpias, como ventiladores de circulación equipados con Plasma Quad™,2 y botones antivirales y antibacterianos que ayudan a garantizar la seguridad de los usuarios y un cómodo desplazamiento.
    • Los usuarios pueden llamar a un ascensor de forma remota y seleccionar su planta de destino mediante su smartphone, lo que ofrece un transporte tranquilizador "sin contacto".
    1. 2 Tecnología original de Mitsubishi Electric. Un campo/descarga eléctrica suprime los contaminantes del aire, como virus, bacterias y polen.
  3. 3) Permite el uso por parte de robots móviles y presenta cuatro nuevos diseños, aumentando el valor de la propiedad
    • Los nuevos modelos están diseñados para permitir el uso de los ascensores por parte de robots para operaciones tales como la seguridad del edificio, la limpieza y el transporte, y se pueden integrar en los sistemas de gestión de edificios de distintos fabricantes,3 lo que contribuye a ahorrar mano de obra y a la eficiencia operativa del edificio.
    • Cuatro nuevos estilos de diseño de cabina basados en los resultados de la investigación de mercado mundial: "LUJO", "NATURAL", "CONFORT" y "MODERNO", crean un cómodo ambiente para los usuarios.
    • Las variaciones de diseño incluyen paneles de control y botones del vestíbulo basados en el color negro, y placas frontales con textura de lujo.
    1. 3 Limitado a los modelos que cumplen con los estándares de nuestra empresa.

Detalles de ventas

Nombre del producto Uso Capacidad Velocidad Precio Ubicación de
fabricación
Lanzamiento Ventas anuales
específicas
NEXIEZ-MRL
versión 2
Usuarios 450 a
1000 kg
1,0 m/s ~
1,75 m/s
Por presupuesto Tailandia 29 de octubre de
2021
5000 unidades

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes