Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona únicamente a modo de referencia y para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3445
TOKIO, 21 de octubre de 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que el día 1 de noviembre comenzará a comercializar muestras de su chip de diodo láser modulador de absorción eléctrica (EML) de modulación por amplitud de pulso de 4 niveles (PAM4) de 100 Gbps (53 Gbaud) para multiplexación por división de longitud de onda gruesa (CWDM). Se espera que el diodo semiconductor se aplique en conjuntos de cuatro chips EML como fuente de luz en transceptores ópticos para la comunicación por fibra óptica de 400 Gbps en centros de datos. Gracias a la operatividad del nuevo EML en un rango más amplio de temperaturas, ayudará a reducir el consumo de energía y los costes de los transceptores ópticos al eliminar la necesidad de las unidades convencionales de control de temperatura.
Producto | Modelo | Longitud de onda | Rango de temperatura | Fecha de comercialización |
---|---|---|---|---|
Chip EML CWDM de 100 Gbps (PAM4 de 53 Gbaud) con rango de temperatura más amplio |
ML7CP70 | 1271, 1291, 1311 y 1331 nm |
de 5 a 85 °C | 1 de noviembre de 2021 |
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.