Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric suministrará ascensores a dos grandes complejos de lujo de la IndiaDesplazamientos de forma segura y cómoda gracias al funcionamiento sin contacto y a la monitorización remota

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia y únicamente para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3406

TOKIO, 21 de abril de 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que su filial Mitsubishi Elevator India Private Limited (IMEC) ha logrado un importante encargo para suministrar ascensores a los lujosos complejos Commerzone Madhapur y Altimus, propiedad de K RAHEJA CORP, un promotor líder de la India. El encargo consta de 72 ascensores, incluidos 37 modelos de alta velocidad. Los ascensores incorporan el sistema de asignación orientado al destino (DOAS) de Mitsubishi Electric para satisfacer las necesidades de la COVID-19 de un funcionamiento sin contacto, así como para proporcionar un transporte vertical seguro y fiable que estará respaldado por los contratos de servicio del Sistema integrado de mantenimiento a nivel mundial de la empresa.

  • Representación de Commerzone Madhapur

  • Representación de Altimus

Características del producto

  1. 1)"Sistema de asignación orientado al destino" (DOAS) para la previsión de destinos del ascensor
    • El sistema DOAS registra automáticamente la planta de destino cuando un usuario coloca la tarjeta de identificación sobre un lector de la puerta de seguridad o el hall de ascensores.
    • Los usuarios que van a las mismas plantas son dirigidos hacia el mismo ascensor para reducir las paradas, disminuir el tiempo de recorrido y mejorar la eficacia operativa.
    • La capacidad predefinida de personas que se pueden transportar evita las aglomeraciones y ayuda a prevenir la propagación de infecciones.
  2. 2)Sistema integrado de mantenimiento a nivel mundial M's BRIDGE™
    • Gracias a la monitorización ininterrumpida, se identifican los posibles problemas con antelación y de forma automática.
    • El tiempo de inactividad de los ascensores se reduce mediante la recopilación y el análisis de los datos operativos, lo que contribuye a mejorar la seguridad, la tranquilidad y la comodidad de los clientes.

Descripción general de los proyectos

Complejo Commerzone Madhapur Altimus
Ubicación Hyderabad, estado de Telangana (India) Mumbai, estado de Maharashtra (India)
Uso Oficinas de TI e instalaciones comerciales
Propietario K RAHEJA CORP
Productos
(72 unidades)
  • Ascensores de alta velocidad: 18 unidades
     (máx. 210 m/m)
  • Ascensores estándar: 29 unidades
  • DOAS
  • Ascensores de alta velocidad: 19 unidades (máx. 360 m/m)
  • Ascensores estándar: 6 unidades
  • DOAS con control de seguridad
Mantenimiento Sistema integrado de mantenimiento a nivel mundial M's BRIDGE™ (todas las unidades; contrato por confirmar)
Envíos A partir de marzo de 2021 A partir de agosto de 2021

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consulta

Contacto de prensa

Consultas de los clientes