Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric lanzará un sensor infrarrojo de diodos térmicos de 80 x 60 píxelesIdentifica los tipos de fuentes de calor y el comportamiento humano en áreas amplias y con una gran precisión

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia y únicamente para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3401

TOKIO, 10 de marzo de 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (Tokio: 6503) ha anunciado hoy que su gama de sensores infrarrojos de diodos de Mitsubishi Electric (MelDIR) presentará el 1 de julio un nuevo sensor térmico con un amplio campo de visión (FoV) y una alta resolución de 80 x 60 píxeles para aplicaciones como la seguridad, la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), el recuento de personas, los edificios inteligentes y los escáneres térmicos. El nuevo sensor MelDIR permite obtener imágenes térmicas muy precisas que le permiten distinguir entre humanos y otras fuentes de calor e identificar comportamientos humanos específicos, como caminar, correr o levantar las manos.

Nuevo sensor infrarrojo de diodos térmicos MelDIR (de 80 x 60 píxeles)

Características del producto

  1. 1)Amplio campo de visión y una alta resolución de píxeles
    • El amplio campo de visión (78 ° x 53 °) y la alta resolución de píxeles (80 x 60) permite un procesamiento preciso de los datos infrarrojos.
    • En comparación con el MelDIR convencional de 80 x 32 píxeles, la zona de detección es de 2 a 4 veces mayor y la resolución térmica de 100 mK o 0,1 °C es similar.
    • El pequeño tamaño de píxel del sensor infrarrojo de diodos térmicos logra el mismo tamaño del paquete que el MelDIR convencional de 80 x 32 píxeles.
  2. 2)Imágenes de calidad superior gracias a una mayor velocidad de fotogramas por segundo y una corrección de la sensibilidad optimizada
    • Comparado con el MelDIR convencional de 80 x 32 píxeles, se ha doblado la velocidad de fotogramas por segundo y se ha optimizado la corrección de sensibilidad en la zona circundante, lo que permite obtener mejores imágenes térmicas.
    • La identificación precisa de las fuentes de calor que se mueven rápidamente permite prevenir delitos, contar personas, detectar animales, etc.
  3. 3)Herramientas de asistencia al usuario que reducen el tiempo dedicado al desarrollo
    • Los clientes pueden basarse en muestras de la aplicación, el kit de evaluación, códigos de referencia y diseños de referencia específicos de la aplicación para las evaluaciones de las muestras y la planificación y el desarrollo de los productos.

Fig. 1 Comparación entre las zonas de detección del MelDIR convencional y el nuevo


Fig. 2 Imágenes térmicas tomadas con el nuevo producto


Fig. 3 Kit de evaluación

Especificaciones principales

Modelo MIR8060B1 MIR8032B1
Píxeles 80 x 60 80 x 32
FoV 78 ° x 53 ° (típico) 78 ° x 29 ° (típico)
Fotogramas por segundo 4/8 fps (seleccionable) 4 fps (fijo)
Resolución térmica (NETD) 100 mK (típico)
Tensión de funcionamiento 3,3 V
Consumo de corriente ≤ 50 mA
Dimensiones del producto 19,5 x 13,5 x 9,5 mm
Rango de temperatura detectable de -5 a 60 °C
Interfaz SPI (del inglés Serial Peripheral Interface)

Antecedentes

Los sensores infrarrojos que miden las temperaturas a través de la detección de la radiación infrarroja de objetos ya se utilizan ampliamente para la seguridad, la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), el recuento de personas, los edificios inteligentes y los lectores térmicos. No obstante, cada vez son más solicitados sensores que ofrezcan una mayor resolución térmica y de píxeles a fin de distinguir entre humanos y otras fuentes de calor e identificar comportamientos humanos específicos. Para satisfacer esta creciente demanda, Mitsubishi Electric lanzará próximamente un nuevo sensor MelDIR que contará con un amplio campo de visión (78 ° x 53 °) y una alta resolución térmica (100 mK) y de píxeles (80 x 60).

Conciencia medioambiental

El producto cumple con las directivas 2011/65/UE y (EU) 2015/863 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS en inglés).


Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes