Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia y únicamente para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3397
TOKIO, 18 de febrero de 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha añadido dos nuevos transistores de alta movilidad de electrones de nitruro de galio (GaN-HEMT) de 13,75-14,5 GHZ (banda Ku) y 30 W (45,3 dBm) a su linea GaN HEM, diseñados para su utilización en estaciones terrestres de comunicación por satélite (SATCOM). Ambos productos, uno para la comunicación multiportadora1 y el otro para la comunicación monoportadora2, permiten aumentar la capacidad de transmisión de datos y reducir el tamaño de las estaciones terrestres. Las ventas comenzarán el 15 de marzo.
GaN-HEMT para estaciones terrestres de SATCOM en la banda Ku
MGFK45G3745 monoportadora de 30 W (izquierda) y MGFK45G3745A multiportadora de 30 W (derecha)
Los sistemas por satélite en la banda Ku se utilizan cada vez más para las comunicaciones de emergencia durante desastres naturales y para que las cadenas de televisión reciban noticias por satélite (SNG) en áreas remotas donde no hay redes de cable. Por otra parte, además de la creciente utilización de la comunicación convencional monoportadora, también ha aumentado la necesidad de la comunicación multiportadora para lograr una comunicación más rápida y de volúmenes más grandes, así como para ayudar a reducir el tamaño de las estaciones móviles como las SNG. Hasta ahora, Mitsubishi Electric ha presentado cinco GaN HEMT para estaciones terrestres de SATCOM multiportadoras y monoportadoras. Las dos nuevas GaN HEMT de 30 W permitirán flexibilizar el diseño de los amplificadores, incluso de los niveles de potencia nominal y el uso de controladores GaN. También ayudarán a reducir el tamaño de las estaciones terrestres y a lograr una comunicación por satélite más rápida y de mayor capacidad.
Producto | Aplicación | Modelo | Descripción general | Lanzamiento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | Potencia de salida en estado de saturación |
Aplicación | ||||
GaN- HEMT en la banda Ku |
Estaciones terrestres de SATCOM |
MGFK45G3745A | 13,75-14,5 GHz |
45,3 dBm (30 W) |
Multiportadora | 15 de marzo de 2021 |
MGFK45G3745 | 45,3 dBm (30 W) |
Monoportadora |
El modelo MGFK45G3745A para comunicaciones multiportadoras presenta una IMD3 baja3 con amplias frecuencias de desplazamiento4 de hasta 400 MHz para comunicaciones por satélite de gran capacidad y alta velocidad.
Comunicación multiportadora (nuevo modelo en negrita)
Modelo | MGFK45G3745A | MGFK48G3745A | MGFK50G3745A |
Frecuencia | 13,75 GHz-14,5 GHz | ||
Potencia de salida en estado de saturación |
45,3 dBm (30 W) |
48,3 dBm (70 W) |
50,0 dBm (100 W) |
Ganancia lineal | 9,5 dB | 11 dB | 10 dB |
Frecuencia de desplazamiento con IMD3 = -25 dBc |
Hasta 400 MHz | Hasta 400 MHz | Hasta 200 MHz |
Comunicación monoportadora (nuevo modelo en negrita)
Modelo | MGFK45G3745 | MGFK48G3745 | MGFK50G3745 | MGFG5H1503 |
Frecuencia | 13,75 GHz-14,5 GHz | |||
Potencia de salida en estado de saturación |
45,3 dBm (30 W) |
48,3 dBm (70 W) |
50,0 dBm (100 W) |
43,0 dBm (20 W) |
Ganancia lineal | 9,5 dB | 12 dB | 10 dB | 24 dB |
Frecuencia de desplazamiento con IMD3 = -25 dBc |
Hasta 5 MHz | Hasta 5 MHz | Hasta 5 MHz | Hasta 5 MHz |
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.