Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia y únicamente para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3389
TOKIO, 17 de diciembre de 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos módulos IGBT dual type X-Series HV100 de alta tensión para ofrecer una mayor potencia, eficiencia y fiabilidad de los sistemas de inversores en grandes equipos industriales como sistemas de energía eléctrica y ferroviarios. Los módulos alcanzan corrientes nominales dobles de 600 A líderes en el sector* con una tensión de aislamiento de 10 kVrms, lo cual se considera incomparable entre los módulos IGBT de alta tensión de silicio con una potencia de 3,3 kV. Los envíos de las muestras comenzarán en abril de 2021.
Módulo IGBT dual type X-Series HV100 de alta tensión
Producto | Modelo | Valor nominal | Envíos de muestras |
---|---|---|---|
Módulo IGBT dual type X-Series HV100 de alta tensión |
CM450DE-66X | 3,3 kV/450 A | A partir de abril de 2021 |
CM600DE-66X | 3,3 kV/600 A |
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.