Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia y únicamente para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3382
TOKIO, 5 de noviembre de 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de una nueva serie de transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET) de carburo de silicio (SiC). Se trata de los MOSFET de SiC de 1200 V de la serie N que se incluyen en el paquete TO-247-41 y permiten reducir en un 30 % la pérdida de conmutación en comparación con los productos existentes del paquete TO-247-32. La nueva serie ayudará a reducir el consumo energético y el tamaño físico de los sistemas de alimentación que requieren una conversión de alta tensión, como cargadores incorporados para vehículos eléctricos (VE) y sistemas de energía fotovoltaica. Los envíos de las muestras comenzarán en noviembre.
Paquete TO-247-4 de MOSFET de SiC de 1200 V de la serie N
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.