Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric lanzará módulos de energía Full-SiC de segunda generación para uso industrial

Contribuirá a que los equipos de electrónica de potencia sean más eficaces, más pequeños y más ligeros

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3372

TOKIO, 15 de septiembre de 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de los módulos de potencia Full-SiC (carburo de silicio) de segunda generación que presentan un chip SiC desarrollado recientemente para uso industrial. Se espera que las características de baja pérdida de potencia y el funcionamiento con una frecuencia portadora elevada1 de los chips SiC-MOSFET (transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor) y SiC-SBD (diodo de barrera Schottky) en los módulos faciliten el desarrollo de equipos de potencia más eficaces, más pequeños y más ligeros en diversos sectores industriales. Las ventas comenzarán en enero de 2021.

  1. 1 Frecuencia que determina el tiempo de encendido/apagado del elemento de conmutación en un circuito inversor
  • 1200 V/600 A, 800 A 2 en 1 1700 V/300 A 2 en 1, interruptor chopper Circuito RTC integrado

  • 1200 V/300 A, 400 A 4 en 1 Circuito RTC integrado

  • 1200 V/1200 A 2 en 1 Circuito RTC integrado

  • 1200 V/400 A 4 en 1 1200 V/800 A 2 en 1

Características del producto

  1. 1)Facilitará que los equipos industriales sean más eficientes desde el punto de vista energético, más pequeños y más ligeros
    • La tecnología de dopado del transistor de efecto de campo de unión (JFET)2 reduce la resistencia en conducción en aproximadamente un 15 % comparada con la de los productos SiC convencionales3.
    • La reducción de la capacitancia de espejo4 permite una conmutación rápida y reduce la pérdida de conmutación.
    • Los chips SiC-MOSFET y SiC-SBD integrados ayudan a reducir la pérdida de potencia en aproximadamente un 70 % en comparación con los módulos convencionales IGBT de Silicio de Mitsubishi Electric.
    • La reducción de la pérdida de potencia y el funcionamiento con una frecuencia portadora elevada facilitarán el desarrollo de componentes externos más pequeños y ligeros, como los reactores y las enfriadoras.
    1. 2 Aumenta la densidad del dispositivo al incrementar la densidad de impurezas en el área JFET
    2. 3 Módulos SiC de primera generación de Mitsubishi Electric (con la misma potencia) para uso industrial
    3. 4 Capacitancia parásita entre la puerta y el drenaje de la estructura del MOSFET (Crss) que afecta al tiempo de conmutación
  2. 2)El circuito de control en tiempo real (RTC) equilibra el rendimiento de cortocircuito y la baja resistencia en conducción
    • Tanto el rendimiento seguro de cortocircuito como las características de baja resistencia en conducción se consiguen con el circuito RTC5 para bloquear la corriente excesiva durante los cortocircuitos.
    • En caso de que ocurra un cortocircuito, bloquea la corriente excesiva desde un circuito de protección externo de forma segura a través de la supervisión de la señal de detección de cortocircuito.
    1. 5 Excepto los modelos FMF400BX-24B y FMF800DX-24B
  3. 3)Disposición interna optimizada de los chips para una mejor disipación de calor
    • La colocación descentralizada y optimizada de los chips SiC-MOSFET y SiC-SBD dentro de los módulos ayuda a mejorar la disipación de calor, lo que permite el uso de enfriadoras más pequeñas o que carecen de ventilador.

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consulta

Contacto de prensa

Consultas de los clientes