Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3372
TOKIO, 15 de septiembre de 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de los módulos de potencia Full-SiC (carburo de silicio) de segunda generación que presentan un chip SiC desarrollado recientemente para uso industrial. Se espera que las características de baja pérdida de potencia y el funcionamiento con una frecuencia portadora elevada1 de los chips SiC-MOSFET (transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor) y SiC-SBD (diodo de barrera Schottky) en los módulos faciliten el desarrollo de equipos de potencia más eficaces, más pequeños y más ligeros en diversos sectores industriales. Las ventas comenzarán en enero de 2021.
1200 V/600 A, 800 A 2 en 1 1700 V/300 A 2 en 1, interruptor chopper Circuito RTC integrado
1200 V/300 A, 400 A 4 en 1 Circuito RTC integrado
1200 V/1200 A 2 en 1 Circuito RTC integrado
1200 V/400 A 4 en 1 1200 V/800 A 2 en 1
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.