Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric lanza el módulo IGBT serie T tipo LV100 para uso industrial

Reducirá el consumo energético y el tamaño de los sistemas de suministro de energías renovables, entre otros

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3367

TOKIO, 25 de agosto de 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el lanzamiento del módulo de transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) serie T tipo LV100 para uso industrial. El paquete LV100, que ofrece una gran versatilidad y alcanza una densidad de alta corriente, se ha utilizado ampliamente en aplicaciones ferroviarias y de energía eléctrica, y ahora se ha adaptado para el uso industrial. Se espera que ayude a reducir el tamaño y la pérdida de potencia de los convertidores de potencia, específicamente de los inversores que se utilizan para aplicaciones de energías renovables, como la fotovoltaica y la generación de energía eólica, además de los motores de alta capacidad. Las ventas comenzarán este mes de septiembre.

Módulo IGBT serie T tipo LV100 para uso industrial

Características del producto

  1. 1)Paquete LV100 de diseño común adaptado y optimizado para uso industrial
    • El paquete LV100, utilizado ampliamente en aplicaciones ferroviarias y de energía eléctrica, se ha adaptado y optimizado con el fin de estandarizar los paquetes para aplicaciones industriales.
  2. 2)Densidad de potencia líder del sector para inversores pequeños y con mayor eficiencia energética
    • El LV100 está equipado con el último IGBT (7.ª generación), que utiliza la estructura CSTBT™ 1 y el diodo RFC (Relax Field of Cathode) con pérdida de potencia baja2. En este módulo IGBT de alta potencia, la densidad de potencia líder del sector3 de 17,14 A/cm2 se alcanza con la optimización de la estructura del paquete. El paquete miniaturizará los convertidores de potencia, como los inversores para las fuentes de energía renovable y los motores de alta capacidad (1700 V/1200 A y 1200 V/1200 A).
    1. 1Estructura IGBT original de Mitsubishi Electric que utiliza el efecto de almacenamiento del portador
    2. 2Diodo original de Mitsubishi Electric que optimiza la movilidad de electrones en el lado del cátodo
    3. 3A partir del 25 de agosto de 2020, según el estudio realizado por Mitsubishi Electric
  3. 3)Estructura interna optimizada para sistemas de inversores más fiables
    • Al integrar las piezas aisladas y con base de cobre en la estructura, y optimizar la estructura interna de los electrodos, se aumenta el ciclo de vida térmico4 y se mejora la inductancia del paquete de mejor calidad del sector3, lo que aumenta la fiabilidad del equipo.
    • Se ha optimizado el diseño del terminal para facilitar el uso de configuraciones y capacidades de inversor flexibles y en paralelo.
    • Los tres terminales principales de CA propagan y ecualizan la densidad de corriente para aumentar la capacidad del inversor.
    1. 4Vida útil en lo que respecta al valor de esfuerzo y deformación causado por un cambio de temperatura relativamente gradual generado por el inicio y la detención del sistema

Programa de ventas

Producto Modelo Valor nominal Fecha de lanzamiento
Módulo IGBT serie T
tipo LV100 para uso industrial
CM800DW-24T 1200 V / 800 A Septiembre de 2020
CM1200DW-24T 1200 V / 1200 A
CM800DW-34T 1700 V / 800 A
CM800DW-34TA5 1700 V / 800 A
CM1200DW-34T 1700 V / 1200 A
  1. 5El modelo CM800DW-34TA utiliza un diodo de rueda libre de gran tamaño

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes