Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3363
TOKIO, 14 de julio de 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado una nueva tecnología para producir un módulo de amplificador de potencia de nitruro de galio (GaN) para estaciones base 5G que ofrece una combinación de un tamaño compacto (6 mm por 10 mm) y una eficiencia energética muy elevada1 de más de un 43 %, algo nunca visto2. Se espera que el módulo, que utiliza una cantidad mínima de chips en el circuito coincidente para controlar la salida de la señal de gran calidad, suponga una ayuda para producir estaciones base 5G, ampliamente desplegables y con una gran eficiencia energética. Los detalles técnicos del nuevo módulo se presentarán durante el IEEE International Microwave Symposium este agosto.
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.