Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3362
TOKIO, 9 de julio de 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo del SPICE (del inglés, Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, Programa de simulación con énfasis de circuito integrada), un modelo de gran precisión para analizar los circuitos electrónicos de semiconductores de potencia discretos. La tecnología se ha implementado en las muestras de MOSFET de SiC de 1200 V de la serie N* de la empresa, las cuales se comenzarán a distribuir en julio. El modelo simula formas de onda de conmutación de alta velocidad como si prácticamente fueran mediciones reales, con un nivel de precisión que hoy en día se considera incomparable en el sector y que se espera que dé lugar a diseños de circuitos más eficientes para convertidores de potencia. De ahora en adelante, Mitsubishi Electric espera añadir varios parámetros dependientes de la temperatura para permitir que el modelo de SPICE funcione a altas temperaturas. La empresa presentó el nuevo modelo** el 8 de julio en la International Conference on Power Conversion and Intelligent Motion (PCIM Europe 2020), que se celebró online el 7 y el 8 de julio.
Fig. 1. Vista transversal del MOSFET de SiC (izquierda) y análisis de ejemplo de las formas de onda de conmutación (derecha)
(tipo p: la capa de SiC se implanta con iones de aluminio; tipo n: la capa de SiC se implanta con iones de nitrógeno)
Fig. 2: Vista transversal del MOSFET de SiC
El MOSFET de SiC controla la corriente (corriente de drenaje) que fluye desde el electrodo de drenaje hasta el electrodo de origen, en función de la tensión que se impone en el electrodo de puerta (Fig. 2). El MOSFET tiene capacitancias parasitarias que acumulan cargas y determinan la velocidad de conmutación. Cuando se aplica una tensión a los electrodos del dispositivo, los valores de capacitancia cambian debido a los cambios en la distancia entre las capas que acumulan los cambios de carga positiva y negativa, lo que da lugar a cambios en la velocidad de conmutación. Cuando la distancia entre las capas disminuye, el valor de capacitancia aumenta y la velocidad de conmutación se reduce; cuando la distancia entre las capas aumenta, el valor de capacitancia disminuye y la velocidad de conmutación incrementa.
El exclusivo modelo de SPICE de Mitsubishi Electric realiza simulaciones de alta precisión gracias a la incorporación de dependencias de tensión evaluadas minuciosamente de las capacitancias parasitarias. Las simulaciones de alta precisión de formas de onda de corriente son posibles durante la conmutación de alta velocidad, algo que no se podía conseguir con el modelo anterior. Por ejemplo, para la conmutación de encendido en la que el MOSFET de SiC conmuta de no conductor a conductor, las formas de onda que se simulan de todas las tensiones y corrientes están en buena consonancia con las formas de onda experimentales reales. El error en el aumento de la corriente de drenaje se ha reducido del 40 % al 15 % (Fig. 3, a la derecha).
El nuevo modelo permite una simulación de alta precisión de la corriente de drenaje que fluye a través del circuito conversor de potencia en todo el rango de corriente nominal. Los diseñadores de circuitos pueden dedicar menos tiempo a complementar datos con experimentos, lo que aumenta la eficiencia de trabajo desde las primeras fases del desarrollo de convertidor de potencia. El nuevo modelo también consigue una simulación con una precisión elevada de la forma de onda de corriente actual (forma de onda de corriente de entrada) que acciona el MOSFET de SiC, al contrario de lo que sucedía antes (Fig. 3, a la izquierda), lo que permite reducir los costes mediante la selección de dispositivos óptimos para garantizar corriente suficiente para el accionamiento.
Fig. 3 Análisis de ejemplo del encendido de la conmutación de las formas de onda
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.